您好!

我们面临一个问题、即稳压器周期性地在1.5-4ms 内每150ms 停止开关一次、从而使所有电子器件复位。 我们不知道开关过程中的停顿是由什么引起的。
我们的输入电压范围从7V 低至3.9V、输出电压为3.3V。
当输入电压达到4.15V (大约、变化有点小)时、稳压器开始周期性暂停运行。 每156ms、开关将完全停止至少1.68ms、并具有额外的较小暂停(大概在稳压器复位时)。 这会重置我们的电子产品。
在这种暂停运行状态之后、稳压器恢复正常运行、直到大约156ms 后再暂停运行。
直到输入电压再次上升至大约4.5V、循环复位才会停止。
‘所有这些操作期间、"电源正常"输出将正确指示、如此图中绿色迹线所示。

增大 C_OUT 的值几乎没有影响。
将 C_OUT 切换为更高的 ESR 钽电容器会使输出端的电压下降大约100mV 左右。 问题仍然存在。
将 C_out 的值降低到10uF 对有时出现的振荡有一些小的影响、但问题仍然存在。
将我们的实现替换为 TPS629210EVM 的输出会产生相同的结果、但会更糟。 复位行为最早在接近5V 而不是4.15V 时启动
开关中的第一个暂停大约持续1.685ms、然后在以下两种状态之间进行交替、一种状态在开关中具有2个中断、另一种状态在开关中具有3个中断。
有时第2个暂停有脉冲序列。
有时第3次休息时间会更长。






由于我们的实现和评估板上都会复制此行为、我们认为这可能是我们不了解或误解的稳压器的某种行为。 可能是 DCS-Control 行为的某一方面。
如果您能为我们提供帮助、我们将不胜感激。
感谢您的观看。