尊敬的专家:
我的客户正在评估 UCC25640EVM-020、并且有一个问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
——
使用 UCC25640EVM‐020进行开环控制不能正常工作。
应用手册(slual2)中描述了开环
https://www.ti.com/lit/pdf/sluaal2
我将电路更改为100kHz 电路(在1.7如何在开环中操作 UCC25640x 控制器中进行了说明? 上的第10页)、但它不能正常工作。
顶部的 VCR 电容(C13)被移除、 较低的 VCR 电容(C21)安装10nF、而 RFB 采用78kΩ。
连接顶部 VCR 电容(C13)和较低 VCR 电容(C21)似乎工作正常。
请告知问题所在。
在 UCC25640EVM 的电路中
C13 (顶部 VCR 电容)被移除。
C21 (VCR_LOWER)连接了10nF。
C24被移除。
然后实施 RFB (78千欧)。
U1被移除。
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../Question-about-UCC25640EVM.pdf
——
感谢您提前提供的巨大帮助。
此致、
真一市