主题中讨论的其他器件:BQ25620、
您好!
我想知道是否可以/建议在 BQ25180YBGR 的 IN 输入和 SYS 输出之间放置一个二极管。
其目的是使 为 BQ 输入供电的系统为在特定时刻可能下降的5V 总线。 在电压下降的情况下、电池应该同时为 SYS 引脚 和5V 总线供电(在电池提供5V 电压的情况下、预计此总线不会具有5V 电平、但电池-这是可以的)。
此致、
伊曼纽尔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否可以/建议在 BQ25180YBGR 的 IN 输入和 SYS 输出之间放置一个二极管。
其目的是使 为 BQ 输入供电的系统为在特定时刻可能下降的5V 总线。 在电压下降的情况下、电池应该同时为 SYS 引脚 和5V 总线供电(在电池提供5V 电压的情况下、预计此总线不会具有5V 电平、但电池-这是可以的)。
此致、
伊曼纽尔。
尊敬的 Emmanuel:
感谢您的联系! 不建议这样做。
当输入电源被移除时、IC 能够确定是否存在一个电池、从而为 SYS 上负载的任何部分供电。 此模式称为补充模式。 我们建议放置任何需要由 SYS 引脚上的5V_BUS 供电的元件、如果5V_BUS 电压轨下降、则这些元件随后将由电池供电。 当 IC 检测到适配器拆卸时、如果问题是 IC 寄存器设置、那么 IC 内部将把电源从 V_BUS 交换到电池。
从阅读您的帖子来看、似乎您正在寻找能够为 OTG (On-The-Go)充电的产品。 我们提供了一些具有此特性的 IC (例如 BQ25620)。 借助 OTG 功能、IC 能够从电池向 VBUS 供电。
V/R
拉斐尔·卡马里洛
尊敬的 Emanuel:
1.从前面的屏幕截图可以看出、如果连接了3个10K 电阻、就可以运行这些电阻。 请查阅并查看 MCU 数据表、以确保引脚容差能够处理您在这些引脚上施加的电压。
2. 芯片中没有任何信息会告诉您输入功率是将为 SYS 上的负载供电还是为 BATT 充电。 不过、有几个寄存器有助于确定 IC 所处的状态。
第一个是 STAT0寄存器、CHG_STAT_1:0[5:6]这将告诉您 IC 是否在为电池充电、以及它处于什么模式。
第二个是 STAT0寄存器、VIN_PGOOD_STAT[0]将告诉您输入功率是否足够。
V/R
拉斐尔·卡马里洛