This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:使用备用电池提供输入?

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620, BQ25180
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287347/bq25180-sourcing-the-input-with-backup-battery

器件型号:BQ25180
主题中讨论的其他器件:BQ25620

您好!

我想知道是否可以/建议在 BQ25180YBGR 的 IN 输入和 SYS 输出之间放置一个二极管。
其目的是使 为 BQ 输入供电的系统为在特定时刻可能下降的5V 总线。 在电压下降的情况下、电池应该同时为 SYS 引脚 和5V 总线供电(在电池提供5V 电压的情况下、预计此总线不会具有5V 电平、但电池-这是可以的)。




此致、
伊曼纽尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emmanuel:

     感谢您的联系! 不建议这样做。

    当输入电源被移除时、IC 能够确定是否存在一个电池、从而为 SYS 上负载的任何部分供电。 此模式称为补充模式。 我们建议放置任何需要由 SYS 引脚上的5V_BUS 供电的元件、如果5V_BUS 电压轨下降、则这些元件随后将由电池供电。 当 IC 检测到适配器拆卸时、如果问题是 IC 寄存器设置、那么 IC 内部将把电源从 V_BUS 交换到电池。

    从阅读您的帖子来看、似乎您正在寻找能够为 OTG (On-The-Go)充电的产品。 我们提供了一些具有此特性的 IC (例如 BQ25620)。 借助 OTG 功能、IC 能够从电池向 VBUS 供电。  

    BQ25620产品说明书、产品信息和支持| TI.com

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael。
    感谢您的答复。
    我理解你的观点。 我忘记提的另一个问题是:知道电池是由锂离子制成的、那么输入引脚上的5V 电压将能够为其正确充电? 或者、是否有任何电压调节功能、以便在充电周期中将5V 电压降压转换为电池所需的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Emanuel、

    是的、输入端的5V 电压将为电池充电。
    BQ25180是一款电源路径线性充电器。 线性充电器本质上是一个 LDO、将根据电池电压使用可用电源为电池充电。 电压调节在 IC 内部进行、VIN 将不受影响、 除非 IC 会进入 VINDPM 调节。 当输入电源无法为系统负载提供编程的电流时、VIN 将得到调节。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael。
    感谢您的答复。
    另外两个问题:
    1.我应该将用于 I2C 和 INT 的三个 pu 电阻放在 SYS 引脚还是输入引脚上吗?
    2.是否可以从芯片获得 SYS 引脚是连接到输入端还是电池的信息? 是否有任何寄存器告诉我该信息?

    此致、
    伊曼纽尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emanuel:

    1.从前面的屏幕截图可以看出、如果连接了3个10K 电阻、就可以运行这些电阻。 请查阅并查看 MCU 数据表、以确保引脚容差能够处理您在这些引脚上施加的电压。

    2. 芯片中没有任何信息会告诉您输入功率是将为 SYS 上的负载供电还是为 BATT 充电。 不过、有几个寄存器有助于确定 IC 所处的状态。

    第一个是 STAT0寄存器、CHG_STAT_1:0[5:6]这将告诉您 IC 是否在为电池充电、以及它处于什么模式。

     第二个是 STAT0寄存器、VIN_PGOOD_STAT[0]将告诉您输入功率是否足够。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rafael、您好!
    我的意思是、是否有任何寄存器可以告诉您 SYS 总线是由电池供电还是由 IN 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔·海伊

    没有专门说明 SYS 供电方式的寄存器。

    SYS_REG、SYS_MODE_1:0允许您控制 SYS 的供电方式、但一旦您设置它、它就不会更改。  

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛