This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 COM 设置

Guru**** 2555020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289100/bq76952-bq76952-com-setting

器件型号:BQ76952

问题1:是否可以将 I2C FAST 与 CRC 和超时设置配合使用?

从下表中、我了解到只有带有 CRC 0x12的 I2C。

 可使用超时=0x09的 I2C FAST  

请确认。

问题2:能否使用批量命令读取电芯电压? 或者我需要使用直接命令逐个单元电压进行读取?

此致、

基什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    1.见下文第9.2节 TRM。 该器件包括2s 超时、可为所有通信类型启用、但是、更短的超时延迟和 CRC 是互斥的。 该器件不同时支持这两者。

    2.没有单个直接命令可以读取所有电池电压。 都需要逐一完成。 示例代码提供了一个函数、其中显示了一种实现该目的的方法。

    此致、

    马克斯·韦博肯