This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180设计问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288342/bq25180-design-question

主题中讨论的其他器件:BQ25180

您好!

我设计了一个具有 BQ25180 IC 的 PCB。 我不确定它的 INT 引脚。 首先、我不想使用 INT 引脚、但可以使用它。 我的问题是、我是否应该连接10k Ω-R25? 或者、在这种情况下、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    为了回答您的问题、最好在 V_dd 之间连接一个10kΩ 电阻器到 INT 引脚、如附件的屏幕截图所示。 如果以这种方式连接它、则可以通过填充 R6来为您的应用提供该选项。

    V/R

    拉斐尔·卡马里洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉斐尔先生。 您的意思是、如果我不使用 BQ25180的 INT 引脚、则应使用10k Ω 电阻器将 BQ25180的 INT 引脚连接到 VDD 上拉。 是真的吗? 我是否理解正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、您好!

    如果您  不该做

    事项 使用引脚。 是的、5V 和一个10kΩ Ω 电阻器将用于将引脚上拉。 V/R 拉斐尔·卡马里洛