我正在使用 LMR33630ADDA 测试与此原理图相关的原型:
由于在布局中缺少到 AGND 的连接、我移除了 IC 并添加了一根导线以确保此连接再次焊接到 IC。
当 Vin=12V 时、我得到的输出是2V 而不是5V。
即使没有负载连接到输出、IC 也会吸入120mA、这是奇怪的。
假设所有部件都已正确焊接、那么出现这种行为的原因可能是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.