This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:LMR33630无法提供正确的电压

Guru**** 2390945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284708/lmr33630-lmr33630-not-providing-the-right-voltage

器件型号:LMR33630

我正在使用 LMR33630ADDA 测试与此原理图相关的原型:

由于在布局中缺少到 AGND 的连接、我移除了 IC 并添加了一根导线以确保此连接再次焊接到 IC。

当 Vin=12V 时、我得到的输出是2V 而不是5V。

即使没有负载连接到输出、IC 也会吸入120mA、这是奇怪的。

假设所有部件都已正确焊接、那么出现这种行为的原因可能是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    这很奇怪。 在添加 AGND 连接之前是否遇到过相同的问题?  

    您是否还能向我们提供您的电路板布局?

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    连接电路板之前、LMR33630的 Vout 为0V、来自电源10mA (LED 和其他 LDO)的电流。

    连接 AGND 焊盘后、LMR33630的 Vout 为2V、 来自电源的电流为120mA  

    下面是一些布局屏幕截图:

    顶部

    引脚1_GND

    感谢您的支持

    丹尼尔

    INNER2_VCC

    底部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    谢谢! 布局看起来合理。  

    您是否能够使用不同的 IC 重现此问题? 原始器件在没有 AGND 连接的情况下最初上电时可能会损坏。  

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我尝试了很多板,至少3和结果总是相同的。

    对于最后一个电路板、在修改布线之前、我要注意不要为电路板加电。

    因此、问题似乎不是随机的、而是系统性的。

    电路板周围可能有一些问题、但如果我尝试将+5V 网络和+12V 网络分离、我看不到  电源有任何短路或异常电流灌入。

    我还能检查什么?

    谢谢!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:  

    您能否确认您的自举电容器的容值正确并正确焊接? 如果电容器出现问题、可能没有足够的能量来驱动功率 MOSFET、从而导致 Vout 低于预期值。  

    在此过程中、确认所有值都经过预期和良好焊接也会有所帮助。  

    如果这里没有问题、您能为我们提供 Vin、Vout 和 SW 的波形吗?

    此致、
    卡罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol:

    您检查 CBoot 的建议非常有用。

    我从电路板上取下 CBoot、并用万用表对其进行测量:它是0nF。 之后、我安装了一个新的100nF 电容器、开关按照所示提供5V 电压。

    这些步骤与其他2个板重复后得到相同的结果。

    这个问题就是 CBoot 的值和0nF 非常奇怪、我必须与制造商核实这个问题。

    非常感谢您的帮助。


    Reghards、

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    完全不用担心! 我很高兴我们能够找出您的问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们。

    此致、
    卡罗尔