This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM-020

Guru**** 2391275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQ40Z80EVM-020, BQSTUDIO, GPCRA0, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268158/bq40z80evm-020-bq40z80evm-020

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、GPCCHEM、BQ34Z100-R2 、BQ34Z100-G1 GPCRA0、BQ40Z80

您好!

我们使用 BQ40z80EVM-020来执行学习周期。 遵循学习周期参考手册中的所有程序。 但在初始放电阶段、不会设置 IT 状态寄存器中的 VOK 位。 必须通过什么操作来设置该位状态? 所有其他值均已正确更新并显示。

此外、建议在初始放电条件下设置 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE。 请您对此提供解释。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    请在尝试学习周期之前和之后提供.gg 文件、以及学习周期本身的 BQStudio 日志文件。 这是我们调试任何学习问题的最快方式。 通常、对于 VOK、它表示某种程度不符合 Qmax 的 OCV 标准、因此这可能是温度、放电/充电阶段传递的电荷不足等。

    应发送 FET 切换命令来导通 FET、否则您将无法对电池执行操作和放电/充电。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在尝试学习周期之前和之后找到所附的.gg 文件。 这是使用新 EVK 的初始放电周期。

    e2e.ti.com/.../evkfinaldschglog.gg.csve2e.ti.com/.../evkninitiallog.gg.csv

    evkfinaldscglog.gg.csv -是放电周期后的最终日志

    evkinitiallog.gg.csv -是放电前的初始日志

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们正在使用的电池是由 Sony 提供的锂离子可充电电池。 电池规格表也随附。

    e2e.ti.com/.../Sony_5F00_VTC5A_5F00_Specification_5F00_Sheet-_2800_1_2900_.pdf

    我们在执行学习周期时遵循的步骤如下所述:

    1)根据学习周期手册中给出的配置值设计容量、设计电压、充电终止电流、Dsg 电流阈值、Chg 电流阈值、Quit Current、Term 电压。

    2)在初始阶段 RDIS 位本身被置位

    开始学习周期:  

      CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE 已启用、且一些位已设置为红色。

      GAUGE_EN - GAUGE_EN 位设置和 QEN 标志也设置

                 VOK 位被置位  

                 将状态更改为4

      复位- VOK 位被清零并且 RDIS 位被置位

    3)放电已完成、现在 VOK 保持不变、RDIS 位已清零  

    4)在休息阶段之后、其余位也已更新、Lstatus 本身保持4。

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在学习周期过程中建议了一种替代方法、我们应该尝试一下吗? 在浏览文档时不能对此有一个完整的了解,能否提供帮助?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    您是否执行了 GPCCHEM 工具来找到您上传到电量监测计的化学 ID? 或者您是否能够找到与所用电池完全匹配的产品(相同的制造商名称、无法根据容量进行匹配)

    有关一些常见问题和疑问、请查看 Impedance Track 常见问题解答页面: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1100653/faq-impedance-track-faqs

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    之前、我们还执行了学习循环、但尚未完成。 因此、根据我们使用的电池、ChemID 是在 TI 本身的帮助下根据规格表进行识别的。 因此我们选择了类似的 ChemID。

    谢谢  

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    US18650VTC5A 应为化学 ID 2159、这是您已上传至电量监测计的内容吗? 上传的错误化学物质 ID 是学习周期失败的最常见问题之一。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt。 不知道您是否还记得我(我通常只会打赌 Matt Sunna;-D)、我一直在试图否定有关34z100在 SOC 中的意外跌落和跳跃的答案、但到目前为止没有运气。  鉴于您对该器件的历史和了解、非常感谢您的耐心等待。

    请在下面查看我的主题...

    我已经阅读了您的另一个主题、其中您的客户在可用能源方面存在问题、 他很明显在跳 SOC...in 事实方面有同样或类似的问题,我从 Tom Cosby 看了一篇文章,他几年前回答了同样的问题,所以它看起来很常见。

    然而,任何帮助都会被感激...

    谢谢。

    (+) BQ34Z100:充电状态意外下降-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我记得我们的一些其他主题。

    您是使用 BQ34Z100-R2还是 BQ34Z100-G1?

    Dominik 和 Steven 在这方面具有丰富的经验、因此他们可能会为您提供最全面的解释和建议。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    附上所用电池的数据表。 我们将使用3节电池 battery.e2e.ti.com/.../1325.Sony_5F00_VTC5A_5F00_Specification_5F00_Sheet-_2800_1_2900_.pdf

    电池容量在额定容量和标称容量的两个位置提及。

    我们已经考虑了标称容量:因此化学 ID 取值为2161。 是这样吗?

    您还能帮助说明一下为根据给定的电池规格执行学习周期而必须配置的值吗?

    1)设计电压

    2)终止电压

    3) CUV 阈值

    4) CUV 恢复

    5) CUVC 阈值

    6) CUVC 恢复

    另外还有一个疑问,因为我们正在使用多节电池学习周期后要遵循的程序,更新后的 Lstatus 到06。

    我们应该如何执行这些步骤? 您能否同时就此提供支持?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢怀亚特... Matt Sunna 把我的问题转发给多米尼克,他回答了一些很好的信息...只是试图消化它的所有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    您是否遵循了学习周期指南中的步骤? 它可以帮助您回答一些问题、并设置监测计以供学习。

    https://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf?ts = 1694548596846&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=To%20complete%20a%20full%20learning,passed%20charge%20condition%20is%20met

    我们无能为力设置保护阈值、这些阈值是根据应用要求和电池在个案基础上设置的。 通常、可以将恢复设置为默认值、并且应将 CUV/COV 设置为电池制造商最小和最大电压。

    对于较新的监测计、更新状态可以保留在0x06、您无需将其修改为0x02。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们按照文档中给出的程序执行了学习周期。 状态更新至05。 但在最后一个放电-张弛周期中、我们没有将 lstatus 从05更新为06。  

    VOK 位已清除、设置了 REST 位、QMax 已切换、但 Ra 表的值没有变化。 您能否检查在最后一次放电-张弛循环后获取的附加 gg 文件并对此提供帮助?

    另外还附加了在整个学习周期过程中获取的日志。

    谢谢

    Ancye2e.ti.com/.../afterscndrelaxdschg.gg.csve2e.ti.com/.../logfirstcmpltecycle.csv.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    还有一个疑问是 RDIS 位、在初始放电的学习周期过程中、它被设置为如学习周期指南中给出的那样  

    按照指南中所述更新了所有位。 充电也表现良好、但在下一次放电期间、RDIS 位最初是清零的、但在其间自动设置。 发生这种情况的原因可能是什么、也提到了、如果设置该位、则不会发生 Ra 表更新。

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    在进行电阻估算时、RDIS 位被置位、它为负。 通常、这是化学物质 ID 匹配不良引起的。

    观察日志可以发现、DOD0在16384处达到最大值、这意味着电池可能过度放电、因为 DOD 基于化学 ID 中的绝对电压范围。 化合物 ID 2161是4.2V 至3V 的范围、因此任何低于该值的值都超出了 ID 的范围。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您提供此信息。

    与所附快照中提到的型号一起使用的蓄电池-

    如果我们使用相同的化学 ID - 2161

    如电池规格表中所述、截止电压为2V、充电电压为4.2V。

    如果我们将 CUV 阈值和 CUVC 阈值设置为3000mV、它是否在4.2V 至3V 的范围内。在精度、SoC、SoH 和其他与此相关的参数中执行学习周期也会产生任何影响。

    您还可以指定 chemID - 2159的电压范围吗?  

    这两种 chemID 之间的其他主要区别是什么?

    谢谢

    安西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    根据我们现有的数据、这种情况的特征是在4.2V 至3V 的范围内、因此如果放电至2V 或2.5V、可能会导致学习周期出现故障。 对于学习周期、您应该将终止电压提高到3V。 两个化学 ID 具有相同的电压范围。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    确保保持在化学 ID 的电压范围内、否则可能会影响精度、因为我们没有低于3V 的数据。 我不确定他们的应用是否要求电压降至2.5V、如果是这种情况、我们要么需要使用较低电压对电池重新运行化学 ID 流程、 或者、他们可以使用 GPCCHEM 来查找具有非常相似 OCV 曲线的不同化学 ID。 否则、如果终止电压对它们没有影响、则应使用3V。 2个化学 ID 之间的差异很小。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    基于这些信息,我们从一开始就开始了一个新的学习周期。

    Discharme-Relaxed-Charge-Relax completed。 所有位都按照学习周期指南中所述进行了设置。

    我们已将术语电压设置为9V (3节电池 x 3 V)、同时考虑到化学 ID 的范围(4.2 - 3) V

    还更正了 CUV 和 CUVC 阈值和恢复值、使其不会低于3V。

    状态已更新为05。

    但在第二个放电阶段(学习周期的最后一个阶段)最初设置了 VOK 并清除了 RDIS 位、在放电期间、一小时后会切换 RDIS 位并进行设置。 RX 标志也从"清除"切换到"设置"。

    在放电前附加包含数据的日志文件和在第二次放电完成后附加数据的 gg 文件。 Cell0 R_a 标志更改为0555,但其他 Cell1 R_a 标志和 Cell2 R_a 标志保持不变。 我们正在使用3节电池,所以您可以指定其他值中没有上升的原因。

    请仔细阅读这些值以及这些值、我们将能够成功完成学习周期。

    谢谢

    Ancye2e.ti.com/.../logbeforescnddschg.xlsxe2e.ti.com/.../aftrscnddschg2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    通过查看日志、日志中有一个大约500mV 的巨大电压跳跃:

    我不确定它为什么出现、但这也会影响学习周期。 如果您有一个 显示充电-放松-放电-放松周期的干净日志文件、则可以使用 GPCRA0、而不是使用监测计执行学习周期。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    由于笔记本电脑处于睡眠模式,在此期间未记录数据。 在学习循环中、是否会出现任何因此而导致的问题。

    在 bq40z80的 TRM 中、给出了:

    如前所述、仅在最后一个学习周期内一个电芯发生 Ra 表更新、其他两个电芯没有上升。

    如何计算此电荷累积误差、它与设计容量有何关系?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    只有在您 不断循环电池并且不允许任何放松的情况下、才会出现充电累积错误。 这不应禁用 Ra 表的学习。 与施加的实际电压相比、它很可能与化学 ID 使用的电压范围有关、因为电池的充电电压似乎仍高于4.2V。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的回复。

    在我们的学习周期中,QMax 已更新,我们发现的唯一问题是 Ra 表尚未更新。 希望 Ra 表对 SoC 无影响。 如果是,我们可以继续这个黄金映像进一步测试. 此时、我们仅关注 SoC。

    取决于 Ra 表的参数是什么?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    Ra 表对于电量监测至关重要、不应跳过。 在更新 Ra 表之前、不应评估 SoC。 如果电量监测计本身遇到困难、您可以尝试使用 GPCRA0工具并提交数据以获取 Ra 表。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在之前的回复中、您提到了:"与施加的实际电压相比、它很可能与化学 ID 使用的电压范围有关、因为电池的充电电压似乎仍高于4.2V "。 您能帮助我们了解哪些设置实际上会将充电限制到4.2V 吗?

    另外一年前,我们已经进行了学习周期,在这种情况 Ra 表被更新,但学习周期没有完成。 Lstatus 本身为05。 附加该学习周期的 gg 文件。 您能否分析并指出执行该学习周期存在的问题?e2e.ti.com/.../testolddategg.gg.csv

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    BQ40Z80不直接控制充电、外部设备充电时超出电压范围。

    我们无法仅从.gg 文件中确定导致学习周期失败的原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在外部设备中、我们将设置12.6V 本身、同时确保输出相同、那么会不会有任何其他原因导致此问题?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    充电器似乎会稍微超过该设置。 我建议使用 GPCRA0工具来计算 Ra 表、因为使用电量监测计的学习过程存在问题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们再次启动了学习周期,在第一个学习周期中 FC 位在第一次充电后被正确设置,但现在它未设置,即使 SoC 达到100%和电芯电压测量4.2 V .您能提供一个原因为什么会发生这种情况.

    附加 gg 文件后、请执行 analyzee2e.ti.com/.../logFCntset.gg.csv 操作

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    请使用 GPCRA0工具以获取 QMax 和 Ra 表。 我们无法仅使用.gg 文件进行调试、始终需要之前和之后的日志文件和.gg 文件。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    首先,我要对你的帮助和支持表示感谢。  

    我们按照指南通过改变电池的所有步骤继续了学习周期、我们能够实现 lstatus 06、并且由于我们使用多节电池、继续了充电-放松-放电-放松周期、以实现电池平衡。 Lstatus 已更新为14、更新状态也更改为0e。 对此还有一个疑问是,我们采用了这个数据的黄金映像,在将这个数据刷写到电池组之前,我们需要根据指南中的说明将 lstatus 更改为02 ,如果 Gauge_EN 为高电平, 电池平衡位和电池平衡计时器显示了相应的值并正确更新、但当我们禁用 GAUGE_EN 电池平衡和电池平衡计时器无法正常工作。  

    在最后一个电池组中、根据我的理解、必须禁用 GAUGE_EN、这是正确的吗? 如何在最终电池组中实现电池平衡?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    很高兴您能够完成学习过程!

    最新一代监测计不需要发货时的更新状态为0x02。 您可以将更新状态保持在0x06。 在系统中、GAUGE_EN 应始终设置为1、否则不会发生电芯平衡、也不会发生 QMax 和 Ra 更新。 Mfg Status Init 应设置为在启动时使 GAUGE_EN 为1。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们现在将更新状态设置为0e、使用该值可以获取黄金映像并在所有板中刷写该黄金映像。

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    我建议至少将 Update Status 设置为0x06、以便在获得所连接的电池组的实际 QMax 之前、电量监测计不会立即启动电池平衡。 0x0E 表示电量监测计具有字段 QMax、允许电芯平衡。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    感谢您的答复。

    我们使用这个值来获取黄金映像。  

    电池的满电量在不同条件下会有所不同、因此在以较高的电流进行充电和放电时、无法获得适当的 SoC 值和剩余容量值。 但是、如果我们在两个 SoC 之间再次刷写黄金映像、则值显示正确。 这样做的原因可能是什么?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    如果没有测试中的一些数据、我无法提供最佳建议、最好是测试前后带有.gg 文件的 BQStudio 日志。 根据您的负载选择设置、监测计将使用上一周期中的电流进行仿真、如果上一周期中的电流远低于该电流、如果增加电流、则会使 SOC 下降。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    附加我们执行的充放电周期日志。 亲切的评论  

    充电和放电周期期间的 SoC 预测精度都不正确。 当 SoC 充电过程非常缓慢、达到47%的特定值、并在大约1分钟内突然增加到100%。 放电时、SoC 从35%突然下降到0%。

    附加了充电和放电期间的日志以及 gg 文件。

    谢谢  

    Ancye2e.ti.com/.../finalbmscode.gg.csve2e.ti.com/.../chargedischarge.loge2e.ti.com/.../chargedischarge1.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    我在您的日志中注意到、当前换算系数设置为3、请确保将其设置为默认值0、以便准确估算电流和消耗的电荷。 在某些情况下、换算系数可能导致当前读取的电流和传递的电荷估算值不匹配问题、因此建议不要使用换算系数。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们再次使用比例因子0检查了 SoC、在充电和放电期间出现了上升。

    然后将比例因子更改为3、因为我们需要在原始应用中将放电电流提高至65A。 我们将 Qmax 和设计容量更改了3个、在此条件下、我们将得到正确的 SoC 和 SoH。 我们可以继续这样做吗?

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    在字段中不应更改比例因子。 您应该通过施加电流(例如4A)手动调节电流、并告诉监测计实际正在流动2A、这实际上将是2的换算系数。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们根据上述说明校准了电量监测计中的电流。 施加的电流为4A、并告知监测计流过的电流为2A。 但在这种情况下,我们观察到2500 mA 中的满电量被缩小到134 mA 中,因此,SOC 的计算也是错误的。 在这种情况下、放电也以更快的速率发生。

    然后、我们再次使用实际值校准了电流、在这种情况下、所获得的 SoC 值是正确的。

    附加与上述两种情况对应的日志和 gg 文件。

    实际电流4A 、告知电量监测计为2A 的电流- crntcalib.gg、log -test

    正常校准- normalcrntcalib.gg、log- testnormalcalib

    e2e.ti.com/.../crntcalibgg.gg.csv

    e2e.ti.com/.../8524.test.log

    e2e.ti.com/.../normalcrntcalib.gg.csv

    e2e.ti.com/.../testnormalcalib.log

    谢谢  

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Wyatt 不在办公室。 他明天会回来的。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    由于电流值本质上按2缩放、因此您还需要缩放所有容量参数、否则可能会导致电量监测计误计算容量、因为它在使用未缩放的值的情况下传入缩放的数据。 所有电流都需要具有相同的标度、因此任何 mA/mAh 的电流都应在数据存储器中进行缩放。  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    目前、我们正在研究电池单元平衡。 我们获得了带有 lstatus 0e 的黄金映像,但电池平衡不能正常工作。 随附日志和 gg 文件以及原理图、因为我们正在使用外部电池平衡。 根据方案、我们更改了平衡点时间/mAh 值。 即使在更改了值后、我们也没有看到对电池平衡计时器产生任何影响。

    e2e.ti.com/.../cellbal4.0.gg.csv

    e2e.ti.com/.../cellbal4.0.log

    e2e.ti.com/.../0456.BMS-schematics.pdf

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    如果您执行电流缩放、则会将比例应用于所有值、包括平衡时间。 此外,我尝试计算平衡时间,并得到不同的值(在应用任何比例之前)你能分享你的计算步骤吗? 您  还应使用54.4%的占空比。

    这可能有助于: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/436957/bq40z50-external-balancing-calculation-for-bal-time-mah

    如果问题与原始线程问题 (学习周期)不同、我们建议创建一个新线程、以便为寻求帮助和特定主题的其他人提供更多帮助。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们用于检查电池平衡的黄金映像是我们在以0e 获取的 lstatus 执行学习周期后获得的初始黄金映像。 因此、比例因子本身为0。 我们正在 EVK 本身中进行电池平衡。 看一下我们放电和充电的日志、虽然 Cell Balance Time 的值减小到了0、但两个电芯之间存在电压差异、似乎电芯没有平衡。 一旦平衡计时器变为0、在再次放电和充电后、CB 位保持清零状态且电池平衡时间保持为0 (在充电模式下)。

    谢谢

    安西

    e2e.ti.com/.../evktest1.loge2e.ti.com/.../evktest1.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    如前所述、根据外部平衡电路、您已编程的电池平衡时间似乎并不正确。

    似乎正在进行平衡、但如果未正确编程平衡时间、则可能导致平衡不正确。

    此外、根据共享的日志、电芯电压看起来也不会不平衡:

    Impedance Track 监测计不会仅根据电压进行平衡、而是根据每节电池之间的容量差异进行平衡、从而延长运行时间。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    上面提供的日志是我们通过 EVK 测试获得的数据。

    在我们的实际应用中、我们已经设计了用于执行外部电池平衡的电路(随附方案)

    您能否查看并确认以下编程的电池平衡时间计算结果是否正确?

    VCELL 3600 mV   
    RVCx 1000 Ω
    RCB 0.07 Ω
    Rext 10 Ω
    占空比 54.40%
       
    BAL 时间 18.20036 s/mAh  

    此外、即使我们更改 每 mAh 电池1、电池2和电池3的平衡时间值、电池 bal 计时器也不会发生变化。 这样做的原因可能是什么?

    当电池平衡计时器首次显示一个值时、如果它在充电期间一段时间后变为零、那么即使下一个充电-放电阶段的电池中的电压存在差异、CB 位也永远不会再次亮起。

    e2e.ti.com/.../0511.BMS-schematics.pdf

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    TRM 概述了在什么条件下监测计将开始平衡、如果 CB 时间设置为0、则我们必须获取另一个 OCV 读数、然后再开始再次平衡。 此外、如果更改了平衡计时器、则应重置电量监测计以使更改生效。

    此外、RCB 值应设置为200欧姆、您能否澄清0.07欧姆在系统中的位置?

    此外、您的  

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    请查看随附的电芯平衡日志。

    如上所述," Impedance Track 测量仪不会仅根据电压进行平衡,它们会根据每个电池之间的容量差异进行平衡,这允许更长的运行时间"-从随附的日志中,那么我们如何才能确保电池平衡。

    e2e.ti.com/.../boardtest2.log

    谢谢

    安西