This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM-020

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, GPCCHEM, BQ34Z100-G1, BQ40Z80EVM-020, BQSTUDIO, GPCRA0, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268158/bq40z80evm-020-bq40z80evm-020

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、GPCCHEM、BQ34Z100-R2 、BQ34Z100-G1 GPCRA0、BQ40Z80

您好!

我们使用 BQ40z80EVM-020来执行学习周期。 遵循学习周期参考手册中的所有程序。 但在初始放电阶段、不会设置 IT 状态寄存器中的 VOK 位。 必须通过什么操作来设置该位状态? 所有其他值均已正确更新并显示。

此外、建议在初始放电条件下设置 CHG_FET_TOGGLE 和 DSG_FET_TOGGLE。 请您对此提供解释。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    通过电池平衡时间、您已经为电量监测计编程、它将无法正确平衡。 我不确定计算中使用的公式是什么、因此我无法为您提供帮助。

    由于平衡时间基于内部阻抗跟踪计算、因此您将无法轻松回溯计算。 如果 Impedance Track 没有每个电芯的正确 QMax、那么它可能会导致平衡问题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    1) 1)我们使用以下公式来计算每 mAh 的平衡时间。

    2)替换值如下所述:

    VCELL   3.6伏
    RVCx 1000 Ω
    RCB 0.07 Ω
    Rext 10 Ω
    占空比 54.40%
       
    BAL 时间 18.20036 s/mAh  

    如前所述、RCB 的值必须为200欧姆、 但我们将其替换为0.07欧姆、因为我们用于电池平衡的外部 FET 的 RDS 值为0.070欧姆(如果取此值有任何错误、请告知我们。)

    [另外、由于我们使用的换算系数为3、因此我们在应用中已给出每 mAh Bal Time 的值为54 ]

    您能否帮助我们了解基于这些值进行的计算是否正确、或者使用上述公式进行计算时是否存在一些错误?

    如果有任何错误、可以指出我们在计算中出了哪里的问题。

    谢谢

    安西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ancy、您好!

    请遵循建议的值来计算电芯平衡时间、R (CB)仅适用于内部 FET 且固定为200欧姆、R (EXT)参数考虑了所有外部电阻、包括 RDS (on)。

    VCELL =平均电芯电压(例如、对于大多数化学物质为3700mV)

    RVCx =与 VCx 输入串联的电阻器值(例如、1 kΩ、基于参考原理图)

    RCB =电芯平衡 FET Rdson、为200 Ω(始终为200欧姆)

    Rext = 10 Ω(具体针对您的情况)

    DUTY =电芯平衡占空比、通常为54.4%。

    看起来您通过将它乘以比例因子来正确地调节了比例、因为平衡每 mAh 花费的时间较长。  

    此致、

    怀亚特·凯勒