This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -启动预充电时的 PACK 引脚压降

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208, TIDA-010216, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274035/bq76952-bq76952--pack-pin-voltage-drop-when-pre-charge-initiated

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208TIDA-010216

迪亚尔斯、

我的客户在 启动预充电时检查电池组引脚电压、发现与 PACK+电压相比、电池组引脚电压将下降约280mv、但如果未启用预充电、则电池组引脚电压与 PACK+(充电器的输入)大致相同。

附件是原理图( PACK+与 PACK 引脚之间耦合的10k Ω 电阻器):

似乎有通过 PACK 引脚的泄漏电流、但根据 PACK 引脚等效图、除非内部钳位二极管崩溃、否则不应有如此高的泄漏电流。  

您能帮助了解一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们建议将 PCHG/PDSG FET 上的栅源电阻器设置为10MOhms。

    出于好奇心、您为什么要串联两个 PCHG FET?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    10m Ω 电阻将导致14V 压降、但 如果改为1k 电阻、压降几乎为0。 请帮助确认电阻器的良好值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2 PCHG MOS 符合安全认证要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    需要说明的是、我将 R16、R17和 R26增加到10MOhms。 若要导通 FET、这些器件上应存在压降、较大的电阻将减小产生的泄漏电流。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们检查了此方法、发现电池组引脚的压降为320mv、因此似乎没有改善。

    您能帮我重新检查一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否测量流过 R70的电流? 前置稳压器消耗的电流可能 足以通过 PCHG 将引脚下拉。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    通过 R70的电流如何 影响 PCHG 并进而导致 PACK+上的压降? 我有点困惑。

    前置稳压器实际上通过放电和充电 MOS 由 VBAT+和 PACK+(__LW_AT__的连接点供电)、然后是 EVM 设计。 但我查看参考设计 TIDA-010208和 TIDA-010216、 前置稳压器 由电池16供电。 我是否应该建议客户遵循这些参考设计?

    此外、将 R70增加到300欧姆是否有帮助? 或者需要限制 REG1/REG2负载电流?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    PCHG 和 PDSG 分别在内部连接到 PACK 和 LD。

    我认为你们的两个想法都值得一试。 请告诉我他们是否有任何改善。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户试了2种方法(将 R70增大到300欧姆、将电源轨更改为 BAT+到 R70)、但没有任何改善、PACK 引脚压降仍然在300毫伏左右。 流经 R70的平均电流约为9uA、客户仅使用 REG1/REG2为 BQ76952供电。

    PCHG 是否 以某种方式在内部连接到 BAT+?  当 BAT+远低于 PACK+时、它可能会 在启用 PCHG 时导致 PACK+电压下拉、 对吧?  

    我还 在 E2E 中向您提出了另一个问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273006/bq76952-chg-leakage-voltage-when-pack-rise-up-to-about-63v-when-he-device-in-otc-status/4866510#4866510

    我想知道是否有外部电路(例如齐纳二极管)来解决这个问题?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    客户的 BAT+和 PACK+电压是多少?

    如果可行、将其设置为类似的电压是否会降低 PACK 引脚上的压降?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们无法设置  BAT+和 PACK+电压、BAT+ 由电池电压决定、PACK+电压由充电器输出电压决定。

    无论 BAT+电压如何、都会发生该问题、例如 BAT+=28V 和 PACK+=28.25V。

    如前所述、在这种情况下有通过 PACK+引脚的泄漏电流、因此减缓压降的最简单方法是减小 PACK+引脚处的串行电阻(R98/& R99)、我们能将 R98 &R99降低至1k Ω 吗? 请帮助建议考虑安全的 R98+R99的最小值。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我曾与我们的系统工程师讨论过这一点。 当器件测量引脚时、有一个弱下拉至 VSS (请参阅下面的引脚等效图)。 该器件将激活下拉功能、进行测量、然后停用下拉功能。 如果这是压降的原因、则您可以在波形中看到它。

    如果客户关心压降、则可以使用1k 电阻器。 引脚上串联电阻器的用途是限制 FET 关断期间流入引脚的电流、10k 只是一般建议。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    非常感谢!