您好,我认为该器件由1.8V SOC 驱动,但如果我正确阅读了数据表,则可能无法正常工作。
典型最大 VOL=0.2*VIL=0.2*1.8=0.36V ,而 VCC 7.3在数据表中列出 VIL=0.35V 最大值。 将器件连接到这样的1V8逻辑是否安全? 它是否能够正常工作。 数据表未说明是否最大可接受 Vil 为低电压还是仅使能内部上拉的最大电压?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sebastian:
通常、SOC 输出的 Vols 随着灌入更多电流而增加。 由于 TPS22950引脚具有非常低的漏电流、因此应该没有问题。
然而、为了在 Vol 为高时涵盖任何可能性、您可以通过电阻分压器将 Vol 接至导通-这应该满足 Vil 条件并确保 VIH 可以确保为1.8V。
另请注意、如果 ON 引脚介于0-0.35V 之间、TPS22950将关闭-这是第7.3节的正确解释、并且有一个智能下拉电阻在被驱动为低电平时保持低电平、除非它被故意驱动为高电平。
谢谢。
帕特里克