我们将其用于我们的无线充电接收器。 我们能够充电、但无法在发送器上获得充满电的信息。 片刻之后、显示其已充满电、但立即进入充电模式。 这会持续发生。 我们以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚连接到 GND、从而使该功能无法使用。 我们正在为3.7V 单节锂离子电池充电。 您能否查看并告诉我们、这是否是问题所在、可以通过以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚拉高至 Vbat 来解决? 如果可以、我们如何才能在4.2V 下将其停止、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将其用于我们的无线充电接收器。 我们能够充电、但无法在发送器上获得充满电的信息。 片刻之后、显示其已充满电、但立即进入充电模式。 这会持续发生。 我们以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚连接到 GND、从而使该功能无法使用。 我们正在为3.7V 单节锂离子电池充电。 您能否查看并告诉我们、这是否是问题所在、可以通过以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚拉高至 Vbat 来解决? 如果可以、我们如何才能在4.2V 下将其停止、
你好
需要注意以下几点:
1.) 当电压达到4.2V 并且电流降至 TERM/ILIM 引脚设置的值以下时、BQ51050B 将设置为充电完成。 此时、它会将 EPT01发送到 TX 并持续直至电池电压下降100mV。
2.) 如果将 AD 引脚拉至高于3.6V、RX 会将 EPT00发送至 TX 并可以重新启动以释放该引脚、拉至 GND。
片刻、其中显示该设备已充满电但立即进入充电模式。 [/报价]发生这种情况时、电池电压会起什么作用? 4.2V 并保持该电压、电池有负载吗? 当电压下降100mV 时、它将重新开始充电、释放 EPT01。
当发生这种情况时,电池电压是4.185V 时,我使用万用表进行测试,因此它应该是4.2V,容差为0? [/报价]这看起来很好、范围是4.16V 至4.22V。 这将是充电完成电压、从这个点开始再充电将减少100mV。
您的意思是第二个上拉 AD 引脚发送 EPT00意味着接受电源,而通过释放引脚重新启动则意味着不再接受电源? 您的意思是在此上使用外部控制器?是的、如果您拥有可以启用或禁用充电的 MCU、则可以选择控制 AD。
[/quote]
您好 Bill、我们为这个 IC 购买了 EVM 以测试 AD 引脚。
当我施加3.6V+的电压时、IC 将断电或不再接收任何电压。
EVM 的数据表中有一条线规定
"5.2.1 J1–AD 外部适配器输入、J2-GND 电源无法仿真施加到此 bq51050BEVM764 (HPA764-002)中接收器的外部适配器。"
这意味着我们无法准确地进行测试、但如果我们在电路板上实施并发送3.6V+的电压、它将停用 IC
你好
BQ51050B 将自动检测充电完成并关闭发送器。 您是否发现此功能存在问题?
[报价 userid="8507" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285157/bq51050b-charge-complete-is-not-shown-by-transmitter-when-bq51050b-is-used-as-reciever/4876430 #4876430"]当电压达到4.2V 且电流降至项/ILIM 引脚设置的值以下时、BQ51050B 将设置充电完成。 此时、它会将 EPT01发送到 TX 并继续、直到电池电压下降100mV。[/报价]你好
充电完成问题:
电路看起来正常、看不到任何阻止充电完成的问题。 充电电流为588mA、终止为10%或58mA。
需要检查的是、如果输出端有负载、则可能会延迟或阻止终止、电流不会像预期的那样下降到低于58mA。
发送器:
当发射器接收到充电完成消息(EPT01)时、它将切断接收器的电源。 将电源重新为接收器供电以检查状态是否待定。 一些发送器制造商不再为接收器供电、必须移除接收器并将其放回发送器上。 TI 器件将每500ms 为接收器供电一次。
充电完成期间的接收器行为:
1.) 电流降至由 TERM 电阻器和接收器将 EPT01发送至发送器设置的端接以下。
2.) 当发送器尝试为接收器供电且电池高于4.2V 至110mV 时、接收器再次发送的第一个数据包为 EPT01。