This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:当 BQ51050B 用作接收器时、发送器不会显示充电完成

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285157/bq51050b-charge-complete-is-not-shown-by-transmitter-when-bq51050b-is-used-as-reciever

器件型号:BQ51050B

我们将其用于我们的无线充电接收器。 我们能够充电、但无法在发送器上获得充满电的信息。 片刻之后、显示其已充满电、但立即进入充电模式。 这会持续发生。 我们以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚连接到 GND、从而使该功能无法使用。 我们正在为3.7V 单节锂离子电池充电。 您能否查看并告诉我们、这是否是问题所在、可以通过以10K 分辨率将 TS/CTRL 引脚拉高至 Vbat 来解决? 如果可以、我们如何才能在4.2V 下将其停止、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当电流低于终止值时、BQ51050B 会将 EPT01充电完成发送至 TX。  如您所见、发送器会关闭、但在检查 RX 何时时、它需要再次充电。  这可能是您看到的。  它因发射器制造商而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我们用于充电的发送器、它将是最后一个。 但是、如何实现恒定 EPT、表明电池已达到最终用户的特定电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要在实验中检查这一点、明天会有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Iooking 向前更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    需要注意以下几点:

    1.) 当电压达到4.2V 并且电流降至 TERM/ILIM 引脚设置的值以下时、BQ51050B 将设置为充电完成。  此时、它会将 EPT01发送到 TX 并持续直至电池电压下降100mV。

    2.) 如果将 AD 引脚拉至高于3.6V、RX 会将 EPT00发送至 TX 并可以重新启动以释放该引脚、拉至 GND。

    片刻、其中显示该设备已充满电但立即进入充电模式。 [/报价]

    发生这种情况时、电池电压会起什么作用?  4.2V 并保持该电压、电池有负载吗?  当电压下降100mV 时、它将重新开始充电、释放 EPT01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我用万用表测试时、出现这种情况时、电池电压为4.185V、所以它应该精确到4.2V、容差为0?  

    第二个意思是上拉 AD 引脚发送 EPT00意味着接受电力、释放引脚重新启动意味着不再接受电力? 是指在上面使用外部控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当发生这种情况时,电池电压是4.185V 时,我使用万用表进行测试,因此它应该是4.2V,容差为0?  [/报价]

    这看起来很好、范围是4.16V 至4.22V。  这将是充电完成电压、从这个点开始再充电将减少100mV。

    您的意思是第二个上拉 AD 引脚发送 EPT00意味着接受电源,而通过释放引脚重新启动则意味着不再接受电源? 您的意思是在此上使用外部控制器?

    是的、如果您拥有可以启用或禁用充电的 MCU、则可以选择控制 AD。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、我们为这个 IC 购买了 EVM 以测试 AD 引脚。  

    当我施加3.6V+的电压时、IC 将断电或不再接收任何电压。  

    EVM 的数据表中有一条线规定

    "5.2.1 J1–AD 外部适配器输入、J2-GND 电源无法仿真施加到此 bq51050BEVM764 (HPA764-002)中接收器的外部适配器。"

    这意味着我们无法准确地进行测试、但如果我们在电路板上实施并发送3.6V+的电压、它将停用 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    是的、当 AD 上拉为高电平(3.6V)时、IC 将关闭发送器、同时完成充电。

    对于您的测试条件、您需要接收器和发送器具有什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、对于我们的条件、我们希望 IC 告诉发送器充电已完成。 通过将 AD 拉为高电平或正常通信。  

    当我使用开发套件进行测试时、它会关闭 IC、但发送器 LED 的充电和充电完成 LED 会一个接一个地闪烁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51050B 将自动检测充电完成并关闭发送器。 您是否发现此功能存在问题?

    [报价 userid="8507" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285157/bq51050b-charge-complete-is-not-shown-by-transmitter-when-bq51050b-is-used-as-reciever/4876430 #4876430"]当电压达到4.2V 且电流降至项/ILIM 引脚设置的值以下时、BQ51050B 将设置充电完成。  此时、它会将 EPT01发送到 TX 并继续、直到电池电压下降100mV。[/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请看一下我们的电路。 但检测不到。我们正在尝试使 MCU 可以访问 AD 引脚并将其关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    充电完成问题:

    电路看起来正常、看不到任何阻止充电完成的问题。  充电电流为588mA、终止为10%或58mA。

    需要检查的是、如果输出端有负载、则可能会延迟或阻止终止、电流不会像预期的那样下降到低于58mA。

    发送器:

    当发射器接收到充电完成消息(EPT01)时、它将切断接收器的电源。  将电源重新为接收器供电以检查状态是否待定。  一些发送器制造商不再为接收器供电、必须移除接收器并将其放回发送器上。  TI 器件将每500ms 为接收器供电一次。

    充电完成期间的接收器行为:

    1.) 电流降至由 TERM 电阻器和接收器将 EPT01发送至发送器设置的端接以下。

    2.) 当发送器尝试为接收器供电且电池高于4.2V 至110mV 时、接收器再次发送的第一个数据包为 EPT01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流588mA 是多么大、我希望充电电流为1A。 根据数据表、我计算出的电阻为 Rilim 为314欧姆、终端电阻为100mA。 计算中的 Rterm 为2.4k。 还需要计算其他参数吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电电流值由 R2 (314)+ R3 (220)设置。 FOD 电阻是充电电流计算的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果 RILIM 为534、则我们将获得1A 的充电电流。 那么、10%就是100mA、并且当电流低于这一值时会发生端接?  

    您能否告诉我们、电阻器和电容器的其他值是否正确。 我们将于下周投入大规模生产、并想对所有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于1A 的输出电流、R1+RFOD (R2+R3)的总值需要为314。  保持 R3 = 220并将 R2更改为100、这样总数将为320。

    K-ILIM 值为314。

    当 R2+R3 = 320时、314/320会为您提供980mA。