请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2844 您好
在启动 VCC 电压时、发现 VCC 端子电压基本上等于100V 的输入电压、而正常的 VCC 端有一个稳压器钳位、该钳位不应该是100V 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
在启动 VCC 电压时、发现 VCC 端子电压基本上等于100V 的输入电压、而正常的 VCC 端有一个稳压器钳位、该钳位不应该是100V 

您好!
您需要检查是否正确连接到引脚7。
IC 的起始电压为16V 左右、则其 VCC 灌电流为典型0.5 mA。 此电流流经 R11 R14 2M 欧姆、VCC = 100V - 2000k x 0.5mA、因此 VCC 无法达到100V。
一个可能的原因是引脚7未连接。
第二、IC 引脚7损坏。
第三、R11 R14不是每个1000k。
您需要检查电路以找到哪里出了问题。