This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844D8TR 性能问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287217/uc2844-uc2844d8tr-performance-problem

器件型号:UC2844

您好

在启动 VCC 电压时、发现 VCC 端子电压基本上等于100V 的输入电压、而正常的 VCC 端有一个稳压器钳位、该钳位不应该是100V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要检查是否正确连接到引脚7。

    IC 的起始电压为16V 左右、则其 VCC 灌电流为典型0.5 mA。 此电流流经 R11 R14 2M 欧姆、VCC = 100V - 2000k x 0.5mA、因此 VCC 无法达到100V。  

    一个可能的原因是引脚7未连接。

    第二、IC 引脚7损坏。

    第三、R11 R14不是每个1000k。

    您需要检查电路以找到哪里出了问题。