请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798BKUPEVM 尊敬的 TI:
我希望你们做得好。 我有一个查询、我已经将 VCHG 设置为8.4V、但当我尝试将 VSYS 设置为8.4V 时、它会自动更改为8.5V、或者当我将 VSYS 设置为8.3V 时、它会更改为8.25V。 这是否有任何逻辑或具体原因?
我期待得到回应。
此致、
A·阿里
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我希望你们做得好。 我有一个查询、我已经将 VCHG 设置为8.4V、但当我尝试将 VSYS 设置为8.4V 时、它会自动更改为8.5V、或者当我将 VSYS 设置为8.3V 时、它会更改为8.25V。 这是否有任何逻辑或具体原因?
我期待得到回应。
此致、
A·阿里