This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:VSYS 电压查询

Guru**** 2535730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287921/bq25798bkupevm-vsys-voltage-query

器件型号:BQ25798BKUPEVM

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我有一个查询、我已经将 VCHG 设置为8.4V、但当我尝试将 VSYS 设置为8.4V 时、它会自动更改为8.5V、或者当我将 VSYS 设置为8.3V 时、它会更改为8.25V。 这是否有任何逻辑或具体原因?

我期待得到回应。

此致、
A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    MINSYS 应该被设定为系统所需的最低系统电压、并且应该低于电池稳压电压。 然后、当电池充电器高于 MINSYS 电压时、系统电压跟随电池电压上升。  当设置为较高值时、充电器始终以线性模式运行、这种情况效率很低、并且由于热调节、通常会导致充电器以较低的充电电流运行。  SysMin 也不具有 BATREG 的分辨率。  

    此致、

    杰夫