This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:反馈电阻波动导致的问题

Guru**** 2389740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285203/lmr50410-problems-due-to-feedback-resistance-fluctuations

器件型号:LMR50410

您好!

至于反馈基准电压 Vref、数据表指出 Rfbt 和 Rfbb 应被设定为精度±1%。 如果电阻值因电阻值精度和温度特性的变化而变化、并且 Vref 误差从±1%摆动到±3~4%、则可能会出现哪种问题?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果电阻器不准确、则反馈网络中的电阻分压器可能无法足够接近计算值。 如果电阻分压器偏离了计算结果、您可能会注意到输出电压也与计算结果略有偏差。 请遵循数据表中针对您的设计的所有建议。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    反馈电阻器的值使用以下公式计算。

    在数据表中、RFBB 的建议值为22.1 kΩ。 您能告诉我为什么推荐22.1 kΩ 吗? 此外、如果22.1 kΩ 以外的值是可接受的、您能否告诉我建议的电阻值范围?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor:

    通常会选择 RFBB、然后使用所选 RFBB 值计算 RFBT。 RFBT 的建议范围为10k 至100k、选择的值为22.1k 以满足该要求。 存在其他组合、只要 RFBT 在建议的范围内、就可以接受(请参阅数据表的第8.3.2节)。

    此致、