请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR50410 您好!
至于反馈基准电压 Vref、数据表指出 Rfbt 和 Rfbb 应被设定为精度±1%。 如果电阻值因电阻值精度和温度特性的变化而变化、并且 Vref 误差从±1%摆动到±3~4%、则可能会出现哪种问题?
谢谢。
科诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
至于反馈基准电压 Vref、数据表指出 Rfbt 和 Rfbb 应被设定为精度±1%。 如果电阻值因电阻值精度和温度特性的变化而变化、并且 Vref 误差从±1%摆动到±3~4%、则可能会出现哪种问题?
谢谢。
科诺