最近、我们看到使用 REF3225器件的电路板上出现了很高的故障率。 我们发现 REF3225的关断电流在500uA 时非常高(应为1uA 或更低)。 REF3225的输入(IN)由3.6V 电源供电、使能为0V。
具有关断电流较高的 REF3225器件源自生产日期代码为1948的250件卷带。 这些卷轴在组装时一直密封。 器件上是否存在来自此生产日期代码的任何已知缺陷?
我们希望获取器件型号 REF3225 (REF3225AIDBV)的技术支持。 我们的发现是、上电条件可能导致高达500uA 的关断电流。 不过、上电时序控制似乎在数据表中的规格范围内。 我附上了我们正在使用的 REF3225电路的图像和上电排序的示波器截图。 信号 ASEL 由微控制器驱动。
CH1:IN (引脚4)
CH2:ASEL (U2引脚2)
CH3:使能(引脚3)
是否存在数据表中未列出而我们应关注的任何潜在上电时序问题(或任何其他问题)? 我们在过去6个月内就开始看到这一问题。 这是否与我提到的一个或多个生产日期代码(1,948,19019041913或2308)有关? 请注意、此时具有高关断电流的唯一已知生产日期代码为1948。