This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3225:使用 REF3225时的高关断电流

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3225
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285842/ref3225-high-shutdown-current-with-ref3225

器件型号:REF3225

最近、我们看到使用 REF3225器件的电路板上出现了很高的故障率。 我们发现 REF3225的关断电流在500uA 时非常高(应为1uA 或更低)。 REF3225的输入(IN)由3.6V 电源供电、使能为0V。

具有关断电流较高的 REF3225器件源自生产日期代码为1948的250件卷带。 这些卷轴在组装时一直密封。 器件上是否存在来自此生产日期代码的任何已知缺陷?

我们希望获取器件型号 REF3225 (REF3225AIDBV)的技术支持。 我们的发现是、上电条件可能导致高达500uA 的关断电流。 不过、上电时序控制似乎在数据表中的规格范围内。 我附上了我们正在使用的 REF3225电路的图像和上电排序的示波器截图。 信号 ASEL 由微控制器驱动。

CH1:IN (引脚4)

CH2:ASEL (U2引脚2)

CH3:使能(引脚3)

是否存在数据表中未列出而我们应关注的任何潜在上电时序问题(或任何其他问题)? 我们在过去6个月内就开始看到这一问题。 这是否与我提到的一个或多个生产日期代码(1,948,19019041913或2308)有关? 请注意、此时具有高关断电流的唯一已知生产日期代码为1948。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    如果您怀疑您收到的器件不符合规范、请按照以下流程进行故障分析(FA)或故障分析、因为这些器件在此论坛中将不予处理。 数据表没有待处理的更新。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    https://support.ti.com/csm

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    查看您的示波器捕获、我无法确切地知道从变为高电平到使能变为高电平之间的时间。 我可以看到、IN 变为高电平和使能变为高电平之间大约有9个分段、但我在示波器捕获中的任何位置都看不到、这表示每分段有多少毫秒。 它是2ms/div 吗、意味着从输入电压变为3.6V 以使能变为高电平大约18ms 的延迟?

    此外、当器件处于活动状态时、您看到的电流是多少? 它也是500µA 吗?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:

    ms/div 为2ms/div、因此您的正确答案是从 Vin 变为3.6V 和使能端变为高电平大约有18ms 的延迟。

    遗憾的是、当该器件处于运行状态时、3.6V 线路上还有许多其他器件处于运行状态、因此很难识别来自 REF3225的电流(与几十毫安的总电流相比)。 我们必须从我们的一个电路板中拉取有缺陷的 REF3225以测量该电流。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、

    我认为电路原理图或您的使能/上电顺序没有任何问题。 我的最后一项建议是确保所有旁路和输出电容器处于数据表中指定的范围内。

    谢谢。

    杰克逊