尊敬的支持团队:
TL1963AQKTTRQ1和 TL1963AKTTR 的 RθJA 为何不同?
TL1963AQKTTRQ1 RθJA = 22.8℃ /瓦
TL1963AKTTR RθJA = 32.9℃ /瓦
此致、
DICE-K
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
TL1963AQKTTRQ1和 TL1963AKTTR 的 RθJA 为何不同?
TL1963AQKTTRQ1 RθJA = 22.8℃ /瓦
TL1963AKTTR RθJA = 32.9℃ /瓦
此致、
DICE-K
尊敬的 Dice-K:
为满足更严格的质量标准、汽车器件在组装过程中经常使用不同的物料清单(BOM)。 这些 BOM 变化会导致不同的热耗散值、因为各种材料都在芯片散热中发挥着作用。
如果您想改善任何 IC 的热耗散、可以使用更好的 PCB 布线来实现这一点。 θja 提供了 θja 手册、其中说明了电路板布局对热耗散(Δ T)的影响、并表明、使用经过优化的 PCB 布局、我们产品说明书中列出的 Δ T 可以降低35%-55%。