This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:PACK 引脚与芯片唤醒/关断的关系

Guru**** 2561010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286528/bq40z80-pack-pin-relation-to-wake-up-shutdown-of-chip

器件型号:BQ40Z80

我有一个设计遵循评估板的电路、一个例外是我的设计没有可以将7P 网络连接到 PACK+网络以唤醒芯片的开关 S1。  

在测试中、我们看到只有当 PACK 引脚25为高电平时、SMBus 通信才有效。 换句话说、如果 CHG/DSG FET 关断、我们将无法通过 SMBus 与芯片通信。 我们相信芯片处于关断模式。 在仍进行测试的同时、我们通过导通 CHG/DSG FET 来将 PACK 引脚置于高电平、解决了这一问题。

我对此主题有几个问题:

1.当芯片处于关断模式时、我们能否通过 SMBus 与器件通信?

2.是否可以在不使用芯片上的 PACK 引脚25的情况下将芯片从关断状态唤醒?

3、此芯片在产品中的正确实现是什么? 它是否需要使用按钮或控制器信号将7P 传递到 PACK+来唤醒芯片、以便通过 SMBus 与它通信?

4.当器件处于关断模式时、是进行电量监测计测量还是芯片完全关断?

5. SMBus 通信是否只能在 PACK 引脚为高电平时工作、或者即使在脉冲结束后 PACK 引脚上的高脉冲也能唤醒芯片并保持通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Giovanni、

    在关断模式下无法通信。

    2-当 PACK 引脚感应到的电压高于 VSTARTUP (约为2.25V)时、该器件只能从关断状态恢复。  某些器件中的最高可以达到3V。  


    3- 用户 负责实施自己的唤醒按钮电路。 请参阅此 线程 如需更深入地了解 一款

    监测计在关断模式下完全关闭。 SHUTDOWN 模式适用于存储器件的情况。  

    5-一旦该器件检测到电池组引脚中的电压并且唤醒、就应该会进行正常通信。 请注意、如果电池电压低于 V SHUTDOWN、那么该器件将重新进入 SHUTDOWN 模式。 请参阅下面的


    此致、
    何塞·库索