This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:循环通电后重新启动

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284331/bq25723-restarting-after-power-cycle

器件型号:BQ25723

我在设计中具有 BQ25723、并已通过写入充电电流寄存器验证充电已启用。

我面临的问题是、一旦移除外部电源、充电电流变为零(这是合理的、因为外部电源不再存在)。 但是、当我重新连接外部电源时、我希望继续充电。 目前、它不会执行此操作、并且充电电流寄存器保持其零值、这意味着它需要进一步的寄存器写入才能继续充电。

我更希望在 BQ25723再次检测到外部电源时继续充电、而无需 MCU 执行任何操作。 在移除外部电源之前、我是否可以应用任何寄存器设置来允许在外部电源下电上电后继续充电、或者这是每次连接外部电源时执行寄存器写入的唯一方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我目前正忙于处理其他客户。 我稍后会回到你的身边。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gorden、

    如果您连接了电池、则可以保留设置、否则、当移除适配器时、充电器将启动加电复位。 然后加载其默认设置。 器件内部没有闪存。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    感谢您的答复。 我的问题更多的是、在移除适配器电源时将充电电流设置为零、然后在重新连接适配器时将其设置为零。 该器件保留其寄存器设置(充电电流寄存器除外)、只是每次连接适配器时都必须重新写入充电电流寄存器、如果可能、我宁愿不这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gordon、

    这是必需的、应该是一种安全功能。  

    此致、