请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25723 我在设计中具有 BQ25723、并已通过写入充电电流寄存器验证充电已启用。
我面临的问题是、一旦移除外部电源、充电电流变为零(这是合理的、因为外部电源不再存在)。 但是、当我重新连接外部电源时、我希望继续充电。 目前、它不会执行此操作、并且充电电流寄存器保持其零值、这意味着它需要进一步的寄存器写入才能继续充电。
我更希望在 BQ25723再次检测到外部电源时继续充电、而无需 MCU 执行任何操作。 在移除外部电源之前、我是否可以应用任何寄存器设置来允许在外部电源下电上电后继续充电、或者这是每次连接外部电源时执行寄存器写入的唯一方法?