主题中讨论的其他器件: TPS23758
TPS23755 PSR 数据表是指典型值为12V 或更高的输出电压。 客户需要30V 或更低输出电压(例如5V 或3.3V)之间的输出电压。 是否想知道、通过调整4kV 隔离变压器设计、我们可以获得更低的输出电压、例如5V 或3.3V?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Harish、您好!
感谢您的联系。 TPS23758和 TPS23755是类似的 IC。
更适合在次级侧采用二极管整流来设计 TPS23755。 TPS23758最好在次级侧采用同步 FET 进行设计。 如果 在次级侧进行二极管整流、您可以在不同的输出电压下使用 TPS23755。
参考设计为 TPS23755EVM (12V 输出)和 TPS23758EVM (5V 输出)。
此致、
帝昂