This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:3.3/5V 输出电压

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286302/tps23755-3-3-5vout

器件型号:TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23758

TPS23755 PSR 数据表是指典型值为12V 或更高的输出电压。 客户需要30V 或更低输出电压(例如5V 或3.3V)之间的输出电压。 是否想知道、通过调整4kV 隔离变压器设计、我们可以获得更低的输出电压、例如5V 或3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要使用输出电压为5V 直流@ 1A、输出为5W 并具有4KV 隔离的 TPS23755反激式转换器。 输入电压范围为37V 至57V DC POE 应用。

    数据表提到了典型的12V 输出、因此该芯片也可用于5V 输出。 此外、由于 TI Webench 工具中没有此设计文件、请共享此文件。

    此致

    哈里什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Harish、您好!  

    感谢您的联系。 TPS23758和 TPS23755是类似的 IC。

    更适合在次级侧采用二极管整流来设计 TPS23755。 TPS23758最好在次级侧采用同步 FET 进行设计。 如果  在次级侧进行二极管整流、您可以在不同的输出电压下使用 TPS23755。  

    参考设计为 TPS23755EVM (12V 输出)和 TPS23758EVM (5V 输出)。

    此致、

    帝昂   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们只关注 TPS23755、它具有次级辅助电源检测功能、这是 TPS23758所不具备的特性。 只需确认一下、我们可以使用 TPS23755进行输出为5V @ 1A 的设计。  

    此外,请与4KV 变压器设计分享设计表,因为它不提供 webench 工具。 我之前分享了输入参数、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Harish、您好!

    感谢您的答复。  

    是的、您可以在5V 输出下使用 TPS23755、但需要确保次级 侧为二极管整流。  遗憾的是、我们没有5V 1A 的 TPS23755反激式参考设计。

    此致、

    帝昂