This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:IC 未进入充电模式- 0充电电流和 ISET 为0V

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282394/bq24232-ic-not-entering-charge-mode---0-charge-current-and-iset-at-0v

器件型号:BQ24232

您好!

我根据  BQ24232RGTT IC 构建了一个设计。 我已经确定了一个偶尔会导致电池充电器不工作(无电流输出)的错误。
我测量不到流入电池的电流、并在 IC 引脚上测量以下电压:
输入电压:4.97V
输出电压:4.40V
电池电压:3.72V

Iset: 0V
ITERM: 0V
TMR:4.93V
ILIM:0V
EN1:0V
EN2:4.30V
CE:0V
TS:0V

我在正常工作的器件上执行了相同的测量、结果如下:
输入电压:4.97V
输出电压:4.40V
电池电压:3.72V

Iset: 2.22V
ITERM: 3.58V
TMR:4.78V
ILIM:0.55V
EN1:0V
EN2:4.28V
CE:0V
TS:0.76V

带下划线的测量值在工作版本和不工作版本之间存在差异。 在这两种情况下、硬件设计与 编程电阻器完全相同、如随附的原理图所示:
ILIM:ILIM 和 GND 之间的电阻为3.16k Ω(电流限制设置为0.484A)
ITERM:悬空
ISET:ISET 和 GND 之间的3k Ω 电阻(290mA 快速充电电流)
TMR:悬空
TS:TS 与 GND 之间的10kOhm 固定电阻
CE 被拉低、EN2被拉高、EN1被拉低、使用10k Ω 电阻器


到目前为止、仅 在两个电路板上发生了这种情况、并没有明确指出问题开始的原因。 在一个板上、更换了故障的 IC 后、器件工作正常、在另一个板上、在 IN 引脚上为5V 的情况下等待了几个小时后、器件再次开始工作、但经过几次充电循环后、问题再次出现。 此外、即使没有充电电流、两个 LED 也都在 CHG 和 PGOOD 引脚上。
问题似乎与 IC 的内部电源有关。 我想知道这是不是一个已知的错误,是什么原因,以及任何可能的修复。

谢谢!
亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否能够获取故障 IC、并将其放在不显示该行为的电路板上? 我们通常将这称为 ABA 交换、我们希望查看您观察到的行为(未充电)是否跟随 IC 或电路板。  

    您是否偶然有某种数据日志显示了随时间变化的器件行为?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:
    我已尝试了 ABA 交换、具体 行为取决于电路板、而不是 IC。 我有3块板与我在一起,#1有一个工作的充电器,#2和#3不工作。
    1号板上工作的 IC 在2号和3号板上不工作、而2号和3号板上工作的 IC 在1号板上不工作。
    我已经测量了 IC 周围的所有电阻器、值都正确、没有引线看起来断开。 有人知道问题可能是什么吗?

    很遗憾、我没有任何数据记录。

    谢谢!
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是在电源输入上电(5V)且正在工作且存在问题的电路板的电流波形。 该行为非常类似、但在大约30ms 后、会在有问题的电路板上中断充电。 注意: 负电流是流入电池的电流。

    通过将 ISET 电阻值更改为10k Ω 并将故障电路板置于 USB100模式对电路板进行了一些修改、这样不会改变行为。 在本例中、我们在一个故障电路板上偶尔会看到正电流尖峰、如下图所示。


    最后、我还尝试了 TMR 和 ITERM 引脚不悬空(RTMR = 47k Ω、Riterm = 10k Ω)、但在上电时开启的电流波形与上面故障电路板的电流波形相同。

    有任何关于如何解决此问题的建议吗?

    谢谢!
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    电池可能提供电流的一个原因将是由于低输出电压而处于补充模式。 这看起来可能就是这种情况、因为我注意到您提供的 OUT 波形图像存在细微差异。  

    器件上的电阻器在这里不应产生任何影响、我相信它们是正确的。 您是否愿意尝试进行更改以检查 OUT 引脚上的电容器?  我在您的原理图上没有看到电容器。 出于好奇、您是否可以尝试在有问题器件的 OUT 引脚上添加一些电容?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    感谢您的回复、下面是包含电容器的屏幕截图、很抱歉(注意目前没有使用 NTC 连接器、并且安装了电阻 R30)。
    我曾尝试使用一个增加的22uF 电容、但完全没有电容、具有相同的结果。 我还对置于外的100mA 负载进行了尝试、我们观察到故障充电器出现了与您所见相同的行为。





    我已经订购了新的 IC、以了解这是否可以解决问题。我很快就会收到新的一批电路板、以便我能够确定是否是组装问题。 同时、您对这里发生的事情还有其他可能的想法吗?

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们期待了解新的 IC 是否对此提供了一些启示。 我确实注意到、当您看到快速充电时、它会发生大约25ms、然后停止这种情况恰好与检测到的终止抗尖峰脉冲时间相匹配。 我想知道是否只有在电池接近电池调节电压时才会看到这种情况? 如果您使用大约3.7V 的电池、该怎么办?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    祝您在使用新型 IC 时一切顺利。 我还尝试了多种具有不同电压(包括3.5V 和3.7V)的电池、但结果却相同。
    我的直觉也是、这与充电器终止有关、但我似乎无法确定检测到它的原因。

    谢谢。  
    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这听起来像是一个从 BQ24232中获得的系统级观察结果、因为您已经使用全新的 IC 进行过尝试。 我想知道您是否可以尝试断开 IOUT 上的负载、以便至少隔离原理图中的 BQ24232部分、如果您会看到相同的内容。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、我尝试以相同的结果断开负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    很遗憾、您尝试了全新的 IC、也尝试了 ABA 交换、结果发现您看到的行为与电路板有关。 这似乎不是 IC 的问题。 我试图了解您的电路板上可能存在什么问题、但这可能是电路板的构建问题。  

    如果您的应用程序中还有未链接到电路板的问题、请随时开始新主题。

    此致、

    安东尼·范