This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:OUTA-OUTF 电压电平和 UCC21530驱动器连接

Guru**** 2583825 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC28951, UCC27525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285138/ucc28951-outa-outf-voltage-level-and-ucc21530-driver-connection

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC21530、、、 UCC27525

OUTA-OUTF 的最大电压电平是多少? 假设它与 VDD (12V)相同。

如所示的基准 SCH、 UCC21530 VCCI 的电源 为5V。 和 UCC21530的数据表中允许 INA INB 电平超过 Vcc+0.5V。  

我们不想使用额外的电平转换器、将12V OUTA 连接到5V 供电驱动器是否可以接受?

此致

亨利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢及时反馈。 我们还使用由5V 供电的 UCC27525AQ 来驱动 GaN MOSFET、可以将 UCC28951 (由12V 供电)的 OUTE OUTF 直接连接到 INA INB。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 UCC27525数据表、发现它能够驱动 GaN 器件。  如果您对如何使用 UCC27525有任何疑问、请在主题标题中重新发布该问题、以便相应的应用工程师能够解答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还发现这个有关如何驱动 GaN FET 的培训演示可能对您有所帮助。

    https://www.ti.com/video/series/gan-driver-basics.html

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好、谢谢反馈、您能否查看随附的原理图?我能否将 OUTA-OUTF (由12V 供电的控制器)直接连接到 INA INB (由5V 供电的驱动器)?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据驱动器的绝对最大输入和 UCC28951的输出电压、您可能无法实现该功能。

    检查驱动器输入的最大额定值、并将其与 UCC28951的输出进行比较。  如果超过最大额定值、则无法将 UCC28951的输出直接馈入驱动器的输入。

    如果驱动器输入的 OUT 为高电平、您可以使用从驱动器输出到输入的分压电阻器来降低电压、从而解决此问题。

    此致、