This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电池充电器 IC (降压/升压、任意特殊电池充电器 IC)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277455/battery-charger-ics-buck-boost-any-special-battery-charger-ics

主题中讨论的其他器件:BQ25756

尊敬的 TI 团队:
我们正在寻找低于广泛规格的锂离子(所有类型的锂离子)电池充电器 IC (降压/升压、任何特殊电池充电器 IC)。
输入电压范围:8V 至100V
输出电压范围: 12V 至56V
输出电流:1A 至60或80A (连续)
特性:恒定电流、恒定电压、涓流充电(如果 具有任何高级特性)。
具有以下优点:过热、过流、过压、触发接地、反向电流保护等


请求 TI 团队时、请从您的目录中向我们建议适合我们要求的 IC;同时、如果您的系统中已经有任何此类系统设计可供参考、请与我们分享。
等待您对相同内容作出快速响应。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    我们可以提供的最接近的充电器是 BQ25756、它提供高达20A 的充电电流并在输入和输出上支持高达70V 的电压。

    此致、

    查尔斯·哈森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles。
    感谢您的答复。
    当然、我们将检查这一点(BQ25756)、但正如我们提到的、所需的电流为60A 至80A。
    因此、您没有任何此类高电流控制 IC 或任何采用 TI IC 的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    BQ25756是我们集团提供的最高电流充电控制器。 BQ25756 IC 可以独立并行工作。 这将允许高达40A 的充电电流。

    您的应用是什么?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    非常感谢您对此问题的答复和支持。
    您能分享吗?
    1) BQ25756 EVM 板 Gerber 文件(PCB 文件)  
    2) 2)还共享并行独立的组合 参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    1.您可以查看 EVM 用户指南中的布局。 您可以查看 BQ25756原理图检查清单中的布局指南。 如果您也想使用 odb++文件、请告诉我。

    2.我们没有这方面的参考设计。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    1) 1)我们已查看 EVM 用户指南、但也未提供 BQ25756 Gerber 文件(仅提供图像)。 您能分享 Gerber 文件吗? 这对我们来说非常重要。
    2) 2)注意到、但正如您所说的、我们可以使用并联、但电流将如何在两个板之间分配?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    1.这里是 odb++ Files.e2e.ti.com/.../BQ25756_5F00_ODB_2B002B00_.zip

    2.在快速充电过程中,电流会均匀分布在电路板上。 在恒压模式期间、一个充电器将逐渐达到终止、然后下一个充电器将终止。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:
    谢谢第二点。
    关于第一点:我认为有误解,我们想要什么和你分享的东西。
    我们需要 BQ25756 EVM 电路板 PCB 布局文件(即 EVM 布局光绘文件/ Altium 布局文件等)。 我希望大家都明白这一点。
    您能分享一下吗?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    很抱歉耽误你的时间。 odb++文件是我们用于电路板的布局文件。

    以下是效果更好的 Altium 文件: e2e.ti.com/.../BQ25756_5F00_Design_5F00_Files.zip

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ethan 的提问、
    会进行检查、如果有的话会回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shankar、

    感谢您的配合。 我要将该主题标记为现在已解决、但如果您还有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    E·加洛韦