This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:PD3.1输出功率限制设置

Guru**** 1836190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283052/tps65994ae-pd3-1-output-power-limit-setting

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994BGBQ25758

您好!

在某些 Acer 笔记本电脑(Swift3)上进行测试时、我们应用了 PD3.1 EVM 集(TPS65994BG+TPS26630+BQ25758)。

该笔记本电脑要求20V/3.25A 电源、TPS65994BG 的拉电流能力 为20V/5A。

但似乎 TPS65994BG 仅将输出电流保护设置为20V/3.25A、即使它也可以支持20V/5A、这是由于笔记本电脑电池电量较低而导致的、它的电量可能超过20V/3.25A、

并触发 OCP 保护和自动重试。

即使接收端仅 声明20V/3.25A、是否也可以将 TPS65994BG 设置为最大20V/5A 输出?

它将避免在某些情况下导致连接重试的这种 OCP。

下面的日志供您参考。 它可以使用 GRL 工具打开。

APP-LINK (GRL-USB-PD A1-EPR)

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdownloads.granitreiverlabs.com%2Fhubfs%2FGRL-USB-PD PD C.Yang%40arrow.com%7C035ec0420f3d4ee9caba08dbd11dfeb6%7C0beb0c359cbb4feb99e5589e415c7944%7C1%7C0%7C638333702165500642%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W5CY34NXeGprdrf7rEF4Nd%2BWEcGz94orEMqjBCmgA%2BA%3D&reserved=0

e2e.ti.com/.../swift3.mp4

e2e.ti.com/.../65W-log.zip

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们下周同一时间再见。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    客户是谁?

    您是否具有与 EVM 关联的.pjt 文件? 如果您这样做、您能否共享它?

    我会和团队谈论设置电流限制的选项、但听起来您正在尝试做一些与 PD 宣传用语相矛盾的事情。 华硕笔记本电脑为什么不要求更高的合同?

    此外、您是否知道 Asus 笔记本电脑是由于较高的平均电流而触发 OCP、还是由于初始负载导致出现尖峰? 可以选择增大 Transmit Source Capabilities 寄存器中的 Peak Current 设置、用于浪涌/瞬态电流尖峰。

    谢谢。此致、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    请遵循 PJT 文件。

    e2e.ti.com/.../TPS65994BG_5F00_28_5F00_36_5F00_48_5F00_SourceSink.pjt

    Acer swift3在正常条件下65瓦就足够了。

    高浪涌电流引起的。  

    您能帮助我们设置更多的 OCP pjt 并重试吗?

    此外、如果可能的话、请告诉我设置更高的输出能力、甚至是只有65W 的灌电流。 谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    让我们将此对话脱机。 我将向您发送一 条私密消息。 现在关闭此主题帖。

    谢谢。此致、

    克里斯