Other Parts Discussed in Thread: BQ25758
主题中讨论的其他器件:TPS65994BG、 BQ25758
您好!
在某些 Acer 笔记本电脑(Swift3)上进行测试时、我们应用了 PD3.1 EVM 集(TPS65994BG+TPS26630+BQ25758)。
该笔记本电脑要求20V/3.25A 电源、TPS65994BG 的拉电流能力 为20V/5A。
但似乎 TPS65994BG 仅将输出电流保护设置为20V/3.25A、即使它也可以支持20V/5A、这是由于笔记本电脑电池电量较低而导致的、它的电量可能超过20V/3.25A、
并触发 OCP 保护和自动重试。
即使接收端仅 声明20V/3.25A、是否也可以将 TPS65994BG 设置为最大20V/5A 输出?
它将避免在某些情况下导致连接重试的这种 OCP。
下面的日志供您参考。 它可以使用 GRL 工具打开。
APP-LINK (GRL-USB-PD A1-EPR)
谢谢!