This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:CBOOT 和 Rboot

Guru**** 2537450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285247/tpsm63610-cboot-and-rboot

器件型号:TPSM63610

您好!
我们的设计需要密切关注 EMI。  数据表提到了从 Cboot 到 rboot 的电阻器。  EVM 在 SW 和 Cboot 之间还有一个电容器。   

在哪里可以找到有关这两个组件的更多信息。  数据表似乎建议100欧姆为良好的平衡、但您可以在0到500欧姆之间使用。  这是试错型方法、还是电阻器对效率和压摆率/EMI 的影响之间存在直接相关性。

数据表没有提及在 SW 和 Cboot 之间添加电容器、但列出了内部没有添加电容器。  

谢谢!
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    在 EVM 上、从 CBOOT 到 SW 的电容器保留为 DNP、因为已经有 一个内部100nF 自举电容器。 应该不需要外部 CBOOT 电容器、它留在 EVM 上作为占位符。  

    RBOOT 和 CBOOT 之间的 RBOOT 电阻用于降低和控制上升沿 SW 节点的压摆率。

    EVM 目前有一个0欧姆电阻占位符、供客户将电阻微调到其所需的 SW 压摆率。 通过增加 RBOOT 电阻、应减少来自快速 dv/dt 的 SW 节点振铃。 100欧姆作为起始点、通常会清理 SW 节点。 但是、它可能会因 PCB 布局而异。

    此致、

    吉米