This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:BQ27220EVM-744的 GDK

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285038/bq27220evm-744-gdk-for-bq27220evm-744

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220

大家好、TI 支持团队

我的客户正在使用 BQ27220进行审查。

我们已购买 EVM、但我们在用户指南中发现以下评论。

什么是 GDK、我们可以购买 GDK 吗?

如果无法做到这一点、我们能否使用 直流电源和电力负载来替代 GDK?

如果我们使用直流电源和电力负载、电源电压和电流(负载)的速度是多少?

收集数据时、 是否需要对寄存器进行单独的设置?

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ 您好、  

    • 监测计开发套件(GDK)已停产、无法购买。
    • 我建议使用 Keithley 电源电压表、因为此器件具有良好的精度、但如果您没有可供使用的 电源、则可以使用直流电源和电子负载。
    • 建议将直流电源电压设置为您使用的电池的充电电压、将电源上的电流顺从性设置为可防止损坏电池和设备的值也很重要。  
    • 通常、我们建议将负载设置为 C/5至 C/10。   
    • 请参阅适用于 CEDV 监测计的 Gauging Parameter Calculator 说明书 现已问世 。  

    此致、  

    Jonny.