请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27220EVM-744 主题中讨论的其他器件:BQ27220
大家好、TI 支持团队
我的客户正在使用 BQ27220进行审查。
我们已购买 EVM、但我们在用户指南中发现以下评论。

什么是 GDK、我们可以购买 GDK 吗?
如果无法做到这一点、我们能否使用 直流电源和电力负载来替代 GDK?
如果我们使用直流电源和电力负载、电源电压和电流(负载)的速度是多少?
收集数据时、 是否需要对寄存器进行单独的设置?
谢谢。
此致、
MJ