This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:无法设置 Power:Sleep:Wake Comparator Current

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284868/bq76952-unable-to-set-power-sleep-wake-comparator-current

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

 Settings:Configuration:Power Config:WK_SPD 设置为0 (48ms)可实现最高精度。

我想将 Power:Sleep:Wake Comparator Current 设置为100mA、但 bqStudio 强制将其设置为 500mA。

它看起来像是软件错误。

有什么建议吗?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    请参阅下面来自 TRM 的内容。

    Power:Sleep:Wake Comparator Current 的最小值为500mV、这就是 bqStudio 强制将其恢复到500mV 的原因。

    此致、

    马克斯·韦博肯