请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
Settings:Configuration:Power Config:WK_SPD 设置为0 (48ms)可实现最高精度。
我想将 Power:Sleep:Wake Comparator Current 设置为100mA、但 bqStudio 强制将其设置为 500mA。
它看起来像是软件错误。
有什么建议吗?
谢谢!
此致