主题中讨论的其他器件:LM61495、
我对相位节点测量有一些问题、因此 需要 TI 澄清。 如图1所示、这是12V->5V 电源应用的原理图。 我将查看 Vin-SW 和 SW-GND 电压电平。
1、通常 SW-GND 电压(图3)应随负载变化高于 Vin-SW 电压(图2)。 但 LM61495显示了不同的结果。 您能帮助检查此结果是否合适吗?
2.放大 SW-GND 的上升沿、可以观察到一些振铃(图4)。 这种现象是否可行? 导致这种现象的原因是什么? 谢谢你。
- 图1

图 2. VIN-SW 为5A 负载(请忽略 meas4日期)
Vmax = 18.31V、Vmin =-0.424V

图3. 5A 负载下的 SW-GND
Vmax = 16.61V、Vmin =-1.873V ( 该值适用于负电压吗)

图 4. SW-GND_Zoom In