This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495RPHEVM:VIN-SW &SW-GND 波形行为

Guru**** 2509195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61495RPHEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279875/lm61495rphevm-vin-sw-sw-gnd-waveform-behavior

器件型号:LM61495RPHEVM
主题中讨论的其他器件:LM61495

我对相位节点测量有一些问题、因此 需要 TI 澄清。 如图1所示、这是12V->5V 电源应用的原理图。 我将查看 Vin-SW 和 SW-GND 电压电平。

1、通常 SW-GND 电压(图3)应随负载变化高于 Vin-SW 电压(图2)。 但 LM61495显示了不同的结果。 您能帮助检查此结果是否合适吗?   

2.放大 SW-GND 的上升沿、可以观察到一些振铃(图4)。 这种现象是否可行? 导致这种现象的原因是什么? 谢谢你。

  • 图1

图  2. VIN-SW 为5A 负载(请忽略 meas4日期)  

Vmax = 18.31V、Vmin =-0.424V

图3.  5A 负载下的 SW-GND

Vmax = 16.61V、Vmin =-1.873V ( 该值适用于负电压吗)

图  4. SW-GND_Zoom In

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些时间来查看原理图。 如果应用的输入电压为12V、但 SW/GND 导通时间上的电压高于15V 直流电、则我怀疑原理图和探测中存在一些问题。

    此外、您是否在为您的应用配置的 LM61495RPHEVM 上签出了此项并重新创建了相同的问题? 我建议先从 EVM 开始、然后我们可以将 EVM 上的软件与您电路板上的软件与您的测试设置进行比较。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    很抱歉误解。 我忘记了最大输入电压是16V、因此我使用该条件来检查相位节点电压。

    我同意测试 EVM 是一个好主意、但我想首先检查波形、因为此电路板上的另一个电源轨有类似的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    SW 节点上的高频分量通常是快速 SW 节点上升转换的结果。  

    您可以通过以下两种方式之一进一步衰减此振铃:

    1. 使用 R_RBOOT 电阻器来减缓上升沿 SW 压摆率、从而减少振铃
    2. 添加一个 RC 缓冲电路来抑制一个周期内的振铃、设计 RC 缓冲器的步骤:(https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/calculate-an-r-c-snubber-in-seven-steps)。   

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试在该电路上添加缓冲电路和 Rboot、但添加缓冲器可能会 提供微小的改进。

    对于 Bboot 电压、我输入100欧姆、振铃会变小、但该 Rboot 值可能会导致暂时不理想的副作用。

    我想与您确认一下。  这种振铃是否可以 接受? 甚至输出 Rboot 100欧姆时振铃仍然存在。

    请参阅以下波形

    2.7A 的原 SW-GND

     2.7A、Snbber 的2.SW-GND:470pF、1 Ω

    具有2.7A、Snbber 的3.SW-GND:470pF 和5 Ω、Rboot:2.2 Ω

     2.7A、Snbber 的5.SW-GND:470pF 和5 Ω、Rboot:100 Ω

    谢谢!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    振铃可能仍然存在、但开关节点的峰值显著降低。  

    减少这个振铃的目的是为了大大减少传导发射(CE)和辐射发射(RE)、以符合典型标准。

    除了输入 EMI 滤波器、RBOOT 和 RC 开关缓冲器将有助于最大限度地降低 EMI 结果。  

    此器件可以正常运行并进行调节、是否可接受取决于系统应用的 CE 和 RE 结果以及您的噪声发射设计要求。  对于大多数客户而言、您具有的开关节点波形是可以的。

    此致

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

     

    感谢您澄清振铃行为。

    此外、对于上面提到的问题1、SW-GND 的电压低于 Vin-SW。

    这是常见情况吗? 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在从两条曲线中读取"Measure1"值、则 Vin-SW 的测量值会更高、因为它会捕获与环状曲线类似的最高电压读数。 与实际 SW-GND 振铃相比、Vin-SW 测量表现出更多的峰值。 您需要测量 Vin-SW 的原因是什么?  

    从应用的角度来看、降压转换器看起来正常运行、SW-GND 显示了器件从电压 Vin (16V)切换到 GND (0V)(对于降压器件来说是合理的)。  

    此致、

    吉米   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

     

    感谢您的答复。

    捕捉 VIN-SW 波形用于检查内部高侧 MOSFET 行为。 许多客户端需要测试此数据以进行相位节点测量。