Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52
主题中讨论的其他器件:TPS7A52
您好!
从 TI 网页上下载了器件的 Spice 模型进行一些快速测试、在尝试仿真基本的应用电路后、可以看到器件的输出一直为0V。 这是我正在尝试仿真的原理图、在输入电压处施加12V 电压并尝试使用数据保障第8.2.2.2节中指定的相同电阻值生成5Vout、以进行测试...

我想电路应该可以正常、但我不知道为什么它不生成任何输出。 有什么建议吗?
我看到的第一个奇怪现象是、 Spice 模型有一个 PG 引脚、器件中不存在、因为只有5个引脚可用...