This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:仿真模型- Vout=0

Guru**** 2533640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283636/tps7a24-simulation-model---vout-0

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件:TPS7A52

您好!

从 TI 网页上下载了器件的 Spice 模型进行一些快速测试、在尝试仿真基本的应用电路后、可以看到器件的输出一直为0V。 这是我正在尝试仿真的原理图、在输入电压处施加12V 电压并尝试使用数据保障第8.2.2.2节中指定的相同电阻值生成5Vout、以进行测试...  

我想电路应该可以正常、但我不知道为什么它不生成任何输出。 有什么建议吗?

我看到的第一个奇怪现象是、 Spice 模型有一个 PG 引脚、器件中不存在、因为只有5个引脚可用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、  

    您的 SPICE 仿真曲线是什么样的? 您使用的电压源可能存在问题。

    请参阅 TPS7A52原理图:

    我的机器没有很好地运行 PSCPICE、所以我无法验证模型是否有问题。 我会将此申请转发给单独的应用工程师以获得进一步的支持。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto、

    感谢您的提问。 我已经就此问题与同事取得了联系、他们属于同一系列、因此您可以忽略此模型的 PG 功能。 此外、使用该电阻器配对后将不会获得5V 输出。 设置为3.3V、这是我在运行模型时得到的电压。  

    至于你没有看到电压的原因、我从图片中看不到。 原理图连接良好。 您能否将文件发送给我、以便我进行浏览?

    谢谢!

    乔什·纳查西