This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:有关 SON (DRB)封装尺寸的问题。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278828/tps61042-question-about-son-drb-package-foot-pattern

器件型号:TPS61042

大家好!

我的一个客户使用 TPS61042DRB 进行其当前的大规模生产。

他们 几周前收到了针对此器件的 PCN (编号20230719001.1)。
PCN 表明添加了 TI CDAT 组装 地点、并且该地点的封装外露散热焊盘尺寸与原始地点(TI 马来西亚)不同。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
将 TI CDAT 封装焊接到当前 TPS61042数据表上显示的引脚布局上是否没问题  
尽管 TI CDAT 封装的散热焊盘尺寸与 TI 马来西亚不同、但哪个?  

非常感谢您的答复。

此致、
和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我认为这与 PCB 焊盘尺寸设计有关、因此我建议客户使用自己设计的采用新封装的 PCB 仔细检查、看看是否存在组装问题。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的答复。

    我可以再问一个问题吗?
    您是否有任何关于  TI CDAT 封装的建议脚型信息?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    很遗憾、我没有这些信息。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的回复、很抱歉我很晚了回复。

    客户担心随附文件中描述的问题。
    您能告诉我 TI 的想法吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

    e2e.ti.com/.../TPS61042_5F00_addtional_5F00_pakage_5F00_question101923.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    明白了、让我先内部检查一下、稍后再向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我们认为、将新封装与旧散热焊盘结合使用会降低焊接风险。 但是、建议客户遵循我们的新封装焊盘图案指南。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非常感谢您的大力支持。

    我们如何获得 全新封装焊盘图案指南?

    再次感谢大家、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我给您发送了一条私密消息。

    Br

    帕特里克