This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430XFEVM:SW 节点上的典型过冲

Guru**** 1111310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430XFEVM, LMR43610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283284/tps560430xfevm-typical-overshoot-at-sw-node

器件型号:TPS560430XFEVM
主题中讨论的其他器件: LMR43610

大家好、

 与其他降压转换器相比、TPS560430XFEVM 的应用手册/用户指南相当薄。

您是否 有关于  V_SW 过冲/理解的任何测量数据?

 客户完成了自己的设计 、并等待原型 PCB。 此时、他们想要起草第一个测试协议、并询问 过冲/理解的特性。  充分了解 这将 取决于布局、并且应保证 d/s 的瞬态绝对最大值为38V。

 如果我们讨论5...10..50% 瞬变、那么这仍然是一个很好的问题、以便粗略理解。

加油打气
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    器件数据表的第9.2.3节显示了一个满负载瞬态、以显示这种情况下的输出过冲和下冲。 部分中还有其他示波器图像用于显示器件的性能: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps560430.pdf

    您是否在谈论与开关节点电压相关的输出瞬态或过冲/下冲?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    与开关节点电压相关的过冲/下冲->这就是我对 SW 和 V_SW 的意思。

    此致
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的澄清。 EVM 是确定 SW 节点上典型过冲和下冲的好方法。 更理想的情况是、EVM 是器件的理想布局。 过冲和下冲往往在最大负载和最大 Vin 时最严重。 这是一种引线式封装器件、引脚排列没有其他器件进行优化。 如果 SW 节点环是一个问题、LMR43610可能是本设计的更佳选择。

    此致、

    拉赫蒂·里奇