主题中讨论的其他器件: LMR43610
大家好、
与其他降压转换器相比、TPS560430XFEVM 的应用手册/用户指南相当薄。
您是否 有关于 V_SW 过冲/理解的任何测量数据?
客户完成了自己的设计 、并等待原型 PCB。 此时、他们想要起草第一个测试协议、并询问 过冲/理解的特性。 充分了解 这将 取决于布局、并且应保证 d/s 的瞬态绝对最大值为38V。
如果我们讨论5...10..50% 瞬变、那么这仍然是一个很好的问题、以便粗略理解。
加油打气
马丁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
与其他降压转换器相比、TPS560430XFEVM 的应用手册/用户指南相当薄。
您是否 有关于 V_SW 过冲/理解的任何测量数据?
客户完成了自己的设计 、并等待原型 PCB。 此时、他们想要起草第一个测试协议、并询问 过冲/理解的特性。 充分了解 这将 取决于布局、并且应保证 d/s 的瞬态绝对最大值为38V。
如果我们讨论5...10..50% 瞬变、那么这仍然是一个很好的问题、以便粗略理解。
加油打气
马丁
尊敬的 Martin:
器件数据表的第9.2.3节显示了一个满负载瞬态、以显示这种情况下的输出过冲和下冲。 部分中还有其他示波器图像用于显示器件的性能: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps560430.pdf
您是否在谈论与开关节点电压相关的输出瞬态或过冲/下冲?
此致、
岭