Other Parts Discussed in Thread: BQ21080
亲爱的团队
这个芯片在充电过程中会很热,此时充电电流为200mA;在电压跟随模式下,仍然会有热,你能帮忙看看是什么原因造成的吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Anthony:
这是我的错误到测试这么晚,当芯片是热的 regs dump
PMU 0x00 rd 0x21
PMU 0x01 rd 0x0
PMU 0x02 rd 0x60
PMU 0x03 rd 0x55
PMU 0x04 rd 0x30
PMU 0x05 rd 0x2C
PMU 0x06 rd 0x57
PMU 0x07 rd 0x7
PMU 0x08 rd 0x4d
PMU 0x09 rd 0x11
PMU 0x0a rd 0x0
PMU 0x0B rd 0x0
PMU 0x0c rd 0xf0。
此致、
朱安杰洛
大家好、Angelo、
似乎器件没有报告在发生此寄存器转储时它并未进行热调节(以防止温度升高)。 您能解释一下 IC 的温度有多高吗? 是否测量了温度?
可以使用的是将 THERM_REG 阈值设置为较低的值。 这是数据表中包含的信息、但热调节阈值可配置为80C 和60C、如下所示。
| 热调节阈值 | 正在设置 |
| 100°C | 2b00 |
| 80°C | 2b01 |
| 60°C | 2b10 |
| 禁用 | 2b00 |
以下是该寄存器的信息:

如果有任何其他问题、请告诉我。
此致、
安东尼·范
尊敬的 Anthony:
我们进行了一些测试、结果如下:
1、我们测量的芯片温度大约是50到60摄氏度。
2.我们将 THERM_REG 的值改为60 cc ,但似乎它不工作,它仍然是热.
3.我们将 charing 电流更改到100mA 中、并且温度下降(之前是320mA)。 320mA 充电电流是否总是会产生该热量? 或者它在我们的电路板上是否只是特别的?
这就是所有,我们非常需要帮助来解决这个问题,热也会导致我们的 MCU 出现故障。
如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢你。
此致、
朱安杰洛
大家好、Angelo、
1、我们测量的芯片温度大约是50到60摄氏度。
2.我们将 THERM_REG 的值改为60 cc ,但似乎它不工作,它仍然是热.
[/报价]这可能会导致 充电器的总体功耗(充电和供电 sys)较高。 SYS 拉取了多大的电流?
此致、
安东尼·潘姆?

e2e.ti.com/.../5123.Watchman_5F00_MB_5F00_V2.0_5F00_PCB_5F00_20230901_5F00_1735.pcbe2e.ti.com/.../Watchman_5F00_MB_5F00_V2.0_5F00_202309011636.sch
大家好、Angelo、
您知道这是否是重复的线程吗? 我在这里也看到了同样的信息 :BQ21080:芯片发热问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
我也无法打开这些文件。 您或许能够为此创建光绘文件吗?
此致、
安东尼·范
大家好、Angelo、
让我们关闭这个并处理该线程。 请勿重复主题、以供将来参考。
我要将这个工具标记为已关闭、我们将在这里工作: BQ21080:芯片发热问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
请勿回复此主题帖。
此致、
安东尼·范