This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21080:电源管理论坛

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278564/bq21080-power-management-forum

器件型号:BQ21080

亲爱的团队
这个芯片在充电过程中会很热,此时充电电流为200mA;在电压跟随模式下,仍然会有热,你能帮忙看看是什么原因造成的吗?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    当发现它很热时、您是否能够提供寄存器转储? 是否在 SYS 引脚上也有负载?  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    这是我的错误到测试这么晚,当芯片是热的 regs dump  

    PMU 0x00 rd 0x21

    PMU 0x01 rd 0x0

    PMU 0x02 rd 0x60

    PMU 0x03 rd 0x55

    PMU 0x04 rd 0x30

    PMU 0x05 rd 0x2C

    PMU 0x06 rd 0x57

    PMU 0x07 rd 0x7

    PMU 0x08 rd 0x4d

    PMU 0x09 rd 0x11

    PMU 0x0a rd 0x0

    PMU 0x0B rd 0x0

    PMU 0x0c rd 0xf0。

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    似乎器件没有报告在发生此寄存器转储时它并未进行热调节(以防止温度升高)。  您能解释一下 IC 的温度有多高吗? 是否测量了温度?

    可以使用的是将 THERM_REG 阈值设置为较低的值。 这是数据表中包含的信息、但热调节阈值可配置为80C 和60C、如下所示。  

    热调节阈值 正在设置
    100°C 2b00
    80°C 2b01
    60°C 2b10
    禁用 2b00

    以下是该寄存器的信息:  

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的  Anthony:

    我们进行了一些测试、结果如下:

    1、我们测量的芯片温度大约是50到60摄氏度。

    2.我们将 THERM_REG 的值改为60 cc ,但似乎它不工作,它仍然是热.

    3.我们将 charing 电流更改到100mA 中、并且温度下降(之前是320mA)。  320mA 充电电流是否总是会产生该热量?  或者它在我们的电路板上是否只是特别的?

    这就是所有,我们非常需要帮助来解决这个问题,热也会导致我们的 MCU 出现故障。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢你。

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们在 sys 引脚上也有负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    1、我们测量的芯片温度大约是50到60摄氏度。

    2.我们将 THERM_REG 的值改为60 cc ,但似乎它不工作,它仍然是热.

    [/报价]

    这可能会导致 充电器的总体功耗(充电和供电 sys)较高。 SYS 拉取了多大的电流?

    此致、

    安东尼·潘姆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    SYS 引脚上的电流在某些时候大约为50mA、在大多数时间大约为9mA。

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    如果是这种情况、我将在实验室花一些时间来看看、但 BQ21080通常具有高热阻。 建议查看  过热保护和热调节 部分、用于在考虑热性能时评估该器件。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    我们期待您的回复。

    我们只需要一个解决这个问题的方案。

     为了解决问题、我将把我们的原理图和布局放在下面。

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      e2e.ti.com/.../5123.Watchman_5F00_MB_5F00_V2.0_5F00_PCB_5F00_20230901_5F00_1735.pcbe2e.ti.com/.../Watchman_5F00_MB_5F00_V2.0_5F00_202309011636.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    您知道这是否是重复的线程吗? 我在这里也看到了同样的信息 :BQ21080:芯片发热问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    我也无法打开这些文件。 您或许能够为此创建光绘文件吗?  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    我不知道这是一个 重复的线程。 我会请我的同事确认。

    我在过去几天出差过,所以我现在感到很困惑。

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    是的 ,这是同样的问题,我的同事告诉我,他已经给了光绘文件的另一张票。

    那么我们应该切换到它并关闭这个吗? 还是继续处理这个呢?

    此致、

    朱安杰洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Angelo、

    让我们关闭这个并处理该线程。 请勿重复主题、以供将来参考。  

    我要将这个工具标记为已关闭、我们将在这里工作:  BQ21080:芯片发热问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请勿回复此主题帖。  

    此致、

    安东尼·范