This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:原理图审阅

Guru**** 2509205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2, BQSTUDIO, BQ24171, BQ27426, BQ24171EVM-706-15V, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273061/bq24171-schematic-review

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ27426BQ27Z561、BQ27Z561-R2 、BQSTUDIO

您好!  

我们   在板中使用的是 BQ24171充电器和 BQ27426电池电量监测计。 它将连接到一个2P 3.7V 电池。  

我附上了原理图供您参考。 请审查并提供您的反馈。

e2e.ti.com/.../5164.BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    我在充电器原理图上没有看到任何明显的错误。  我已将该主题移到监测计团队以供他们审核。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    在查看电池电量监测计的原理图时、我在这里没有看到任何明显的错误。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正如您在原理图中看到的、我们没有使用温度感应功能。 TS 引脚施加到1.414V。这些条件不会导致任何错误、对吧?

    还 可以说明反向输入极性保护、我在评估板原理图中参考了该保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

        可以使用该 BQ24171充电器和 BQ27426电池电量监测计组合、否则会 导致任何问题。

    此外、我还需要反向 电池插入保护。 我可以通过什么方法实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    我没有看到您选择的电池充电器和监测计组合有任何明显的问题、但 Jeff 可以确认这一点。  

    该电量监测计没有任何反向电池插入保护。 为了实现这种保护功能、我建议电池监控产品团队(BMP)发布新的 E2E 主题。 它们有助于识别具有反向电池插入保护的二级保护器。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正如您在原理图中看到的、我们没有使用温度感应功能。 TS 引脚施加到1.414V。这些条件不会导致任何错误、对吧?

    还 可以说明反向输入极性保护、我在评估板原理图中参考了该保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、

    澄清一下、您是要反向充电器电路还是反向电池电路?

    我们以前只实施了反向充电器保护电路。 常见的配置如下所示:

    PACK+/PACK-是连接充电器为电池充电的位置。 如果连接反向、Q6 FET 导通以钳制 Q5 FET 上的电压。  至于此电路如何工作、我们在中进行了说明。 第 2节反向充电电路 第3节反向充电元件选择 的   带有 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET 应用手册。 这适用于不同的器件系列、但反向充电器电路的概念也适用相同。

    我注意到您在原理图上有一个与此类似的电路。 我建议添加一个与上面所示的二极管、以确保最小的接地漏电流。 另外、在该电路中、可能会有电流从 ACDRV 流向连接到 Q6或 Q7漏极的任何器件。  

    Q9会使 FET 的栅源短路、因此现在 ACDRV 电压可以流过 N 沟道 FET 的体二极管。

    我不确定这是否是一个很大的问题。  Jeff 可以对此做出评论。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    谢谢你的答复。 您能否还向我解释一下 以下保护电路、它来自 BQ24171EVM-706-15V EVM 电路板原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    Q1导通、且其体二极管会将充电器看到的输入电压钳位到不低于接地电压0.6V。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的观看。

    您好、Luis、 我对电池电量计有一点怀疑。 我们将使用 具有以下规格的 INR18650 M36T 12.50Wh。

      BQ27426 电池电量监测计是否适用于该电池?  

    标称能量 12.50Wh
    最低能耗 12.10Wh
    标称电压 3.63伏
    标准充电电流 1000mA (0.3 C)
    充电终止电压 4.2V
    电荷截止电流 50mA
    最大值 充电电流 0-24C 时为1000mA (0.3C)、24-50C 时为2330mA (0.7C)
    最大值 放电电流 5000mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    根据您提供的电池规格、BQ27426电量监测计应该与您的电池配合使用。

    另一种选择是使用 BQ27Z561 测量仪表 

     

     

    。 这里的区别在于、BQ27426是 ROM 电量监测计、BQ27Z561是闪存电量监测计。 通过使用闪存监测计、您将能够使用与电池类似的化学成分对监测计进行编程。 另一个区别是监测计的实现、因为 BQ27426是系统侧监测计、BQ27Z561是电池组侧监测计。 此致、 Jonny.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    我想用这个现有原理图添加一个电池保护器 IC。 请推荐一款适用于此监测计 IC 和充电器 IC 的监测计。  

    而且、我们没有太多电路板空间。 因此、请推荐一个尺寸更小、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    我将把这个主题分配给监控团队专家。

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johny:

    正如您建议的那样、我已  在原理图中将电量监测计 IC 从 BQ27426更改为 BQ27Z561YPHR-R2。 我附上了原理图供您参考。 请检查一次并提供反馈。

    e2e.ti.com/.../Battery-Charger-and-Battery-Gauge.pdf

    此外、我对 BQ27Z561YPHR-R2设计还有一些疑问:

    1.我使用过高侧配置。 与高侧配置相比、低侧配置是否有任何优势。

    SRP/SRN 和电池之间为何需要49.9欧姆的电阻?

     

    对于 BQ27Z561YPHR-R2功能还有一些疑问:

    1.脉冲信号的作用是什么?

    2.我可以使用中断信号作为电池电量低警告信号吗?

    数据表中不提供 I2C 地址。

    我已经在使用一个热敏电阻进行充电器。 我需要为监测计 IC 添加一个监测计、还是可以使引脚悬空?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、

    将来、我会建议为不同的器件打开不同的线程、这样我们就可以更轻松地跟踪线程并更有效地进行应答(我们有多个组)。 提出新问题、特别是关于非常不同的设备的问题、对我们来说、支持更加困难。

    关于哪种保护器适合您、BQ298x 系列可能适合您的要求。 您将必须检查是否已经发布了符合您的系统/电池要求的设备。

    我将让监测计团队解答有关 BQ27Z561器件的问题。

    如有任何其他保护器问题、请创建新主题。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、

    TRM 包含有关 PULS 引脚操作的详细信息: 7.1说明

    您可以查看 TRM、了解有关 BQ27Z561可提供的中断的信息、以及有多个不同可用配置。

    器件地址位于 -R2固件的 TRM 第10.2节 I2C 接口中。

    BQ27Z561应该是唯一带有热敏电阻的器件,最佳配置是监测计使用热敏电阻数据向主机报告 ChargingVoltage ()和 ChargingCurrent (),然后主机控制充电器,因此一切都 在监测计 Advanced Charge Algorithm 中进行配置。

    BQ27Z561-R2 TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluuc54b/sluuc54b.pdf?ts = 1697493962067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z561-R2

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    关于原理图审阅、您是否有任何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    在我们的设计中、我们没有使用 FPGA /处理器来控制充电电压或充电电流的智能充电器。 因此、我们可以从监测计 IC 获取温度信息、但我们无法采取任何措施。  

    我将使用两个热敏电阻-一个用于充电器、在适当的温度下控制充电、一个用于监测计 IC 、以检查是否在较高的温度下发生放电。  

    另外、请告诉我这一点。 不使用 BQstudio、我就可以配置监测计 IC 并执行功能、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akilarasan、  

    不可以、要配置监测计 、您需要 BQStudio 将 ChemID 上传到监测计上、因为它包含专有信息。  

    此致、  

    Jonny.