主题中讨论的其他器件: BQ27426、 BQ27Z561、BQ27Z561-R2 、BQSTUDIO
您好!
我们 在板中使用的是 BQ24171充电器和 BQ27426电池电量监测计。 它将连接到一个2P 3.7V 电池。
我附上了原理图供您参考。 请审查并提供您的反馈。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 在板中使用的是 BQ24171充电器和 BQ27426电池电量监测计。 它将连接到一个2P 3.7V 电池。
我附上了原理图供您参考。 请审查并提供您的反馈。
您好 Akilarasan、
澄清一下、您是要反向充电器电路还是反向电池电路?
我们以前只实施了反向充电器保护电路。 常见的配置如下所示:
PACK+/PACK-是连接充电器为电池充电的位置。 如果连接反向、Q6 FET 导通以钳制 Q5 FET 上的电压。 至于此电路如何工作、我们在中进行了说明。 第 2节反向充电电路 和 第3节反向充电元件选择 的 带有 BQ76952、BQ76942电池监视器的多个 FET 应用手册。 这适用于不同的器件系列、但反向充电器电路的概念也适用相同。
我注意到您在原理图上有一个与此类似的电路。 我建议添加一个与上面所示的二极管、以确保最小的接地漏电流。 另外、在该电路中、可能会有电流从 ACDRV 流向连接到 Q6或 Q7漏极的任何器件。
Q9会使 FET 的栅源短路、因此现在 ACDRV 电压可以流过 N 沟道 FET 的体二极管。
我不确定这是否是一个很大的问题。 Jeff 可以对此做出评论。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
尊敬的 Jeff:
感谢您的观看。
您好、Luis、 我对电池电量计有一点怀疑。 我们将使用 具有以下规格的 INR18650 M36T 12.50Wh。
BQ27426 电池电量监测计是否适用于该电池?
标称能量 | 12.50Wh |
最低能耗 | 12.10Wh |
标称电压 | 3.63伏 |
标准充电电流 | 1000mA (0.3 C) |
充电终止电压 | 4.2V |
电荷截止电流 | 50mA |
最大值 充电电流 | 0-24C 时为1000mA (0.3C)、24-50C 时为2330mA (0.7C) |
最大值 放电电流 | 5000mA |
您好 Akilarasan、
根据您提供的电池规格、BQ27426电量监测计应该与您的电池配合使用。
另一种选择是使用 BQ27Z561 测量仪表
。 这里的区别在于、BQ27426是 ROM 电量监测计、BQ27Z561是闪存电量监测计。 通过使用闪存监测计、您将能够使用与电池类似的化学成分对监测计进行编程。 另一个区别是监测计的实现、因为 BQ27426是系统侧监测计、BQ27Z561是电池组侧监测计。 此致、 Jonny.
尊敬的 Johny:
正如您建议的那样、我已 在原理图中将电量监测计 IC 从 BQ27426更改为 BQ27Z561YPHR-R2。 我附上了原理图供您参考。 请检查一次并提供反馈。
e2e.ti.com/.../Battery-Charger-and-Battery-Gauge.pdf
此外、我对 BQ27Z561YPHR-R2设计还有一些疑问:
1.我使用过高侧配置。 与高侧配置相比、低侧配置是否有任何优势。
SRP/SRN 和电池之间为何需要49.9欧姆的电阻?
对于 BQ27Z561YPHR-R2功能还有一些疑问:
1.脉冲信号的作用是什么?
2.我可以使用中断信号作为电池电量低警告信号吗?
数据表中不提供 I2C 地址。
我已经在使用一个热敏电阻进行充电器。 我需要为监测计 IC 添加一个监测计、还是可以使引脚悬空?
您好 Akilarasan、
将来、我会建议为不同的器件打开不同的线程、这样我们就可以更轻松地跟踪线程并更有效地进行应答(我们有多个组)。 提出新问题、特别是关于非常不同的设备的问题、对我们来说、支持更加困难。
关于哪种保护器适合您、BQ298x 系列可能适合您的要求。 您将必须检查是否已经发布了符合您的系统/电池要求的设备。
我将让监测计团队解答有关 BQ27Z561器件的问题。
如有任何其他保护器问题、请创建新主题。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
您好 Akilarasan、
TRM 包含有关 PULS 引脚操作的详细信息: 7.1说明
您可以查看 TRM、了解有关 BQ27Z561可提供的中断的信息、以及有多个不同可用配置。
器件地址位于 -R2固件的 TRM 第10.2节 I2C 接口中。
BQ27Z561应该是唯一带有热敏电阻的器件,最佳配置是监测计使用热敏电阻数据向主机报告 ChargingVoltage ()和 ChargingCurrent (),然后主机控制充电器,因此一切都 在监测计 Advanced Charge Algorithm 中进行配置。
BQ27Z561-R2 TRM: https://www.ti.com/lit/ug/sluuc54b/sluuc54b.pdf?ts = 1697493962067&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27Z561-R2
此致、
怀亚特·凯勒
尊敬的 Wyatt:
在我们的设计中、我们没有使用 FPGA /处理器来控制充电电压或充电电流的智能充电器。 因此、我们可以从监测计 IC 获取温度信息、但我们无法采取任何措施。
我将使用两个热敏电阻-一个用于充电器、在适当的温度下控制充电、一个用于监测计 IC 、以检查是否在较高的温度下发生放电。
另外、请告诉我这一点。 不使用 BQstudio、我就可以配置监测计 IC 并执行功能、对吗?