This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:在250ps 分辨率下测试异常

Guru**** 2797455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281535/ucd3138allcevm150-testing-for-anomalies-in-250ps-resolution

器件型号:UCD3138ALLCEVM150
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

当我在控制板 UCD3138ALLCEVM149上进行 DPWM 高分辨率测试时、我发现以下异常情况



测试条件为:



适用于 UCD3138A LLC 评估模块的 UCD149ALLCEVM3138控制板



通过使用 TI 的 LLC 半桥示例程序、在此基础上启用未使用的 DPWM 2模块进行测试

 

将环路值设置为100




事件1、2、3和4设置为0、2、40、50

 

通过 UCD3xxx 器件 GUI 中的调试将事件4的值更改为95




测试现象为:

发现未更改和更改的波形的高级时间值与设定值之间存在差异

 

变化前波形的上升沿和下降沿为:40、50、高电平时间值为5.3ns、设置为2.5ns、差值为2.8ns

 

更改后的波形的上升沿和下降沿分别为:40、95、高电平时间值为15.9ns、设置为13.75ns、差值为2.24ns

 

比较后两个波形之间的差值为10.55ns、设为11.25ns、差值为0.7ns

当我测试 DPWM 波时、我发现输出波形不稳定、在无限次发光下具有500ps 的抖动

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您测试的频率是多少?  DPWM 高分辨率为250ps。 500ps 抖动不会导致我们以前测试的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    顶部三个图像的周期为25ns、即40MHz。

    底部图像的周期为500ns、即2MHz。

    如果500ps 的抖动没有任何影响、如何在示波器上观察250ps 的分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于40MHz、500pF 会导致输出电压抖动

    250PF 是平均分辨率、不是每个点的确切数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但对于前三个波形,设定周期为2.5ns和13.75ns,测量周期为5.3ns和15.9ns,相差2.8ns和2.24ns。这正常吗?

    我想问一下如何测量250ps 的分辨率,还是在示波器上无法观察到250ps 的分辨率。是否有与测试相对应的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周期分辨率为4ns、 您可以使周期小于4ns。 我不知道如果周期这么小、会发生什么情况。

    要测试250ps、您可以更改 EV4或 EV2、并且每次更改1位。 需要非常高的分辨率范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的描述中有一个错误。 对于前三个波形、我将 DPWM B 的高电平时间设置为2.5ns 和13.75ns、但我在示波器上看到的实际高电平时间是5.3ns 和15.9ns。

    我已经测试了仅更改一位以查看波形变化、但在每次操作更改一位后、在250ps 下波形的移动并不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想预计会有500pF 的电容。 确保 HR 已启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是程序中的特定设置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、HR 已启用。 周期寄存器需要被16分频、并且得到4ns LSB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过该程序启用 HR、我每次都对 EV4执行1位更改操作、波形移动250ps 没有均匀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    250ps 是平均值 、 并非针对每个位。 这与之前测试的情况相同。